“转换”视图参数

转换
”视图包含以下参数。
参数
说明
add
添加表条目。
delete
删除表条目。
设备位置
指定设备网络的位置。可用的值:
  • 专用网络
  • 公共网络
专用 IP 地址
指定专用子网上配置为进行转换的设备的地址或地址范围。可用的值:
  • A 类 (Netid.hostid.hostid.hostid):1.0.0.0 到 126.255.255.255
  • B 类 (Netid.Netid.hostid.hostid):128.0.0.0 到 191.255.255.255
  • C 类 (Netid.Netid.Netid.hostid):192.0.0.0 到 223.255.255.255
<Translation direction>
显示 IP 地址转换方向的可视指示。可用的值:
  • 专用到公共 ( » )
  • 公共到专用 ( « )
公共 IP 地址
指定公共子网上配置为进行转换的设备的唯一公共地址或唯一公共地址范围。可用的值:
  • A 类 (Netid.hostid.hostid.hostid):1.0.0.0 到 126.255.255.255
  • B 类 (Netid.Netid.hostid.hostid):128.0.0.0 到 191.255.255.255
  • C 类 (Netid.Netid.Netid.hostid):192.0.0.0 到 223.255.255.255
类型
定义要添加到转换表中的条目的转换类型。可用的值:
  • 单个
    – 单个 IP 地址;“计数”和“子网掩码”字段处于禁用状态
  • 范围
    – IP 地址范围;“子网掩码”字段处于禁用状态
  • 子网
    – 子网中的所有地址;“计数”字段处于禁用状态
计数
指定要包含在范围中的地址数。有效值在 1-128 之间。默认值是 1。范围中的每个地址计为一个转换条目。交换机最多支持 128 个转换条目。
子网掩码
指定要转换的地址的有效子网掩码列表。可用的值:
  • B 类:255.255.0.0
  • C 类:255.255.255.0
  • C 类部分:
    • 255.255.255.128(每个转换条目提供 128 个地址)
    • 255.255.255.192(每个转换条目提供 64 个地址)
    • 255.255.255.224(每个转换条目提供 32 个地址)
    • 255.255.255.240(每个转换条目提供 16 个地址)
高级
打开“
高级
”对话框可配置 NAT 实例的通信量类型和修复。
剩余转换总数
显示可以为此 NAT 实例转换的可用转换数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal