“设备信息”视图参数

“
设备信息
”视图包含以下参数。
小贴士:
设备正在创建中或处于脱机模式时,不显示任何联机数据。这些参数和值基于正在配置的设备。对设备不适用的参数和值将被隐藏。
参数
说明
标识
显示标识设备的信息:
  • 供应商
  • 产品类型
  • 产品代码
  • 版本
  • 序列号
  • “
    产品名称
    ”(从设备读取)
  • 系列
  • 制造日期
  • 保修号
  • 目录号
状态 - 严重/轻微故障
显示是否存在严重故障和轻微故障。
对于数字设备,以下值可用:
  • EEPROM 故障
  • 背板故障
  • 无
对于模拟设备,以下值可用:
  • 通信与拥有者失去联系
  • 通道故障
  • 无
对于其他设备,以下值可用:
  • 无
  • 不可恢复
  • 可恢复
状态 - 内部状态
显示设备的当前工作状态。可能的值包括:
  • 自检
  • Flash 更新
  • 通信故障
  • 未连接
  • Flash 配置错误
  • 严重故障
  • 运行模式
  • 编程模式
  • (16#xxxx) 未知
提示
:如果从“
添加设备
”中选择的设备有误,则会显示十六进制值。仅当提供的设备标识与实际设备匹配时,才给出此状态的文本说明。
状态 - 已配置
显示“
是
”或“
否
”以指示与设备连接的宿主控制器是否配置了该设备。
一旦配置了设备,则在重置设备或切换电源之前,它将保持已配置状态,即使宿主断开与设备的连接也是这样。
这仅适用于 I/O 设备,而不适用于适配器、扫描器、网桥或者其他通信设备。
状态 - 所有者
显示“
是
”或“
否
”,指示宿主控制器当前是否与设备连接。
这仅适用于 I/O 设备,而不适用于适配器、扫描器、网桥或者其他通信设备。
状态 - 设备标识
显示物理设备是否与“
概述
”选项卡上的配置匹配。
  • “
    匹配
    ”- 物理设备与“
    概述
    ”视图中指定的内容匹配,两者的以下所有项必须相符:
    • 供应商
    • “
      设备类型
      ”(特定供应商的产品类型和产品代码的组合)
    • 主版本
  • “
    不匹配
    ”- 物理设备与“
    概述
    ”视图中指定的内容不相符。
提示
:设备标识不考虑“
概述
”视图上的“
电子键控
”或“
次版本
”设置。一般设备(如 1756 设备)总是显示“不匹配”,因为配置的“一般密钥”与所有目标设备均不匹配。
计时器硬件(处于启用状态时)
显示计时器的硬件是“
正常
”还是“
发生故障
”。
计时器已同步(处于启用状态时)
显示“
是
”或“
否
”,指示设备的时间是否与主时钟协调。
状态 - 保护模式
联机时显示设备保护。保护模式取决于设备并可能包括:
  • 显式
  • 隐式
  • 无
提示
:当设备脱机或发生设备通信故障时,该字段为空。
诊断
打开“设备诊断”以获取诊断信息。
重置设备
用于发起对设备的重置操作,该操作将通过模拟切换电源使设备恢复到加电状态。
重要事项
:重置设备将导致所有与该设备的连接或通过该设备进行的连接都将关闭,这可能导致失控。
提示
:
  • 如果尝试重置请求,一些设备可能会返回错误。
  • 不能重置控制器。
  • 具备安全功能的设备在配置有安全连接时可进行重置。否则,如果尝试重置,则可能会返回错误。
重置模块 A
(仅限双工设备)用于对设备的模块 A 发起重置操作,该操作将通过仿真切换电源使设备的模块 A 恢复到加电状态。
重要事项
:重置设备将导致所有与该设备的连接或通过该设备进行的连接都将关闭,这可能导致失控。
提示
:
  • 如果尝试重置请求,一些设备可能会返回错误。
  • 不能重置控制器。
重置模块 B
(仅限双工设备)用于对设备的模块 B 发起重置操作,该操作将通过仿真切换电源使设备的模块 B 恢复到加电状态。
重要事项
:重置设备将导致所有与该设备的连接或通过该设备进行的连接都将关闭,这可能导致失控。
提示
:
  • 如果尝试重置请求,一些设备可能会返回错误。
  • 不能重置控制器。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal