“设备信息”视图

使用“
设备信息
”视图可查看设备和状态信息(在设备处于联机状态时)。
使用“
设备信息
”视图可以:
  • 确定设备的标识。
  • 查看设备的当前工作状态。
  • 查看设备是否已由所有者控制器配置。
  • 查看所有者控制器当前是否与设备连接。
  • 从设备检索最新信息。
  • 将设备重置为加电状态。
  • 如果支持,查看设备的保护模式。
小贴士:
“
设备信息
”视图中的数据直接来自设备。将连接设置为“只听”时,“
设备信息
”视图可能不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal