“输入”视图参数

参数
说明
点
指示应用配置的点的编号。
点操作
类型
指定如何求一对点的值。有效值包括:
  • 单
    (默认值)。单独求每个点的值。
  • 等效
    。根据“
    差异时间
    ”,将点作为一对(常开/常开或常闭/常闭)进行求值。
  • 补充
    。根据“
    差异时间
    ”,将点作为一对(常开/常闭或常闭/常开)进行求值。
点操作类型
在运行模式下或项目受安全保护时将灰显。
点操作
差异时间
指定一对点在记录状态错误之前可以处于不允许状态的最长时间。有效值为 0 ms 到 65,530 ms(以 10 ms 为增量)。
当“
点操作类型
”设置为“
单
”、设备处于运行模式或者项目受安全保护时,“
点操作差异时间
”将灰显。
点模式
为每个输入点指定一种模式。可能的值包括:
  • “
    未使用
    ”(默认值)。不使用输入。
  • “
    安全脉冲测试
    ”。输入参与安全评估,并且依赖于测试输出脉冲。
  • “
    安全
    ”。输入参与安全评估,但不依赖于测试输出,并且用作半导体输入。
  • “
    标准
    ”。输入不参与安全评估,不依赖于测试输出,并且用作标准输入。
有关有效组合,请参阅有效点模式组合。
点模式
在运行模式下或项目受安全保护时将灰显。
测试源
指定用于每个输入的测试输出点。
  • 当“
    点模式
    ”设置为“
    安全脉冲测试
    ”时,“
    测试源
    ”可用,并且偶数点默认值为 0,奇数点默认值为 1。
  • 当“
    点模式
    ”设置为“
    未使用
    ”、“
    安全
    ”或“
    标准
    ”时,“
    测试源
    ”设置为“
    无
    ”并灰显。
输入延迟时间
关 -> 开/开 -> 关
指定从关到开或从开到关转换的“输入延迟时间”值。
有效值为 0 ms 到 126 ms(以 6 ms 为增量),默认值为 0。
输入延迟时间
在运行模式下或项目受安全保护时将灰显。
输入错误锁定时间
指定安全输入或测试输出错误的最短锁定时间。
有效值为 0 到 65,530(以 10 为增量)。默认值是 1000。
输入错误锁定时间
在运行模式下或项目受安全保护时将灰显。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal