搜索
1734 安全离散
有效点模式组合
当“
点操作类型
”设置为“
单
”时,不管奇数点和偶数点,所有模式均有效。
当“
点操作类型
”设置为“
等效
”或“
补充
”时,有效组合如下:
奇数点模式
偶数点模式
未使用
未使用
安全脉冲测试
安全脉冲测试
安全脉冲测试
安全
安全
安全脉冲测试
安全
安全
“输入”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal