“设备定义”对话框参数

参数
说明
设备类型
显示正在配置的设备的类型。
名称
指定符合 IEC 61131 的设备名称。该名称必须唯一且不含任何无效字符。
说明
指定设备说明。
以太网地址
指定设备的 IP 配置。可能存在的选项包括:
  • 专用网络
    。选择 1 至 254 之间的值。
  • IP 地址
    。输入唯一的 IP 地址,以标识 IP 网络中的每个节点。
  • 主机名
    。输入完全限定域名,如 device.yourcompany.com。此选项仅适用于标准连接。
启用网络地址转换 (NAT)
启用与通过 NAT 寻址的设备的安全通信。
实际设备地址
指定设备在 NAT 专用网络上的 IP 地址。它与在“
Internet 协议
”视图中找到的 IP 地址相同。
此参数在选中“
启用网络地址转换 (NAT)
”复选框时可用。
版本
指定设备的主、次固件版本级别。
主版本指示设备接口的版本。有效值在 1 至 127 之间。
次版本用于指示固件版本。有效值在 1 至 255 之间。默认值是 1。
电子键控
可降低在控制系统中用错设备的可能性。有效值为:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
输入状态
确定设备的输入状态的类型。有关更多详细信息,请参见输入数据状态和说明。
输入数据
确定设备的输入连接的类型。有关更多详细信息,请参见输入数据状态和说明。
输出数据
确定设备的输出连接的类型。有效值包括:
  • “
    无
    ”。不会生成任何输出标签。未建立任何输出连接。
  • 测试
    。系统将生成输出数据类型和标签。输出数据类型包含标准输出数据的标签。
  • “
    安全
    ”。系统将生成输出数据类型和标签。输出数据类型包含安全输出数据的标签。
  • 组合
    。系统将生成输出数据类型和标签。输出数据类型包含安全输出数据和标准输出数据的标签。
数据格式
确定父项与设备之间交换的数据的格式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal