搜索
1732 以太网安全离散
“设备定义”对话框
打开“
设备定义
”对话框以配置:
设备标识。
高级以太网设置。
与设备相关联的固件的次版本号和主版本号。
设备的电子键控。
重要提示:
联机更改电子键控不仅会中断与设备的连接,还会中断通过此设备连接的所有设备的连接。与其他控制器的连接也会断开。如果与设备的 I/O 连接中断,则可能会出现数据丢失。
设备使用的连接类型。
小贴士:
“连接”参数影响可用于输入数据和输出数据的配置选项,并确定在宿主控制器与设备之间交换的数据。
“设备定义”对话框参数
输入数据状态和说明
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal