“故障/编程操作”视图参数

参数
说明
点
指示应用此配置的点。
输出状态时间段
编程模式
指定在控制器模式转换为编程模式时各路输出的行为。有效值为:
  • 关
    (默认值)
  • 开
  • 保持
此参数在运行模式下不可用。
输出状态时间段
故障模式
指定在控制器与输出设备断开连接时各路输出的行为。有效值为:
  • 关
    (默认值)
  • 开
  • 保持
此参数在运行模式下不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal