搜索
1732EQC 离散
“故障/编程操作”视图
使用此视图可配置在控制器模式更改为故障或编程模式时设备使用的安全状态故障和编程值。使用此视图可以:
设置在控制器转换为编程模式时各路输出的值。
设置在最初建立控制器与输出设备的连接后,该连接断开时各路输出的值。
选择在编程模式下出现通信故障时输出的响应方式。
“故障/编程操作”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal