校准向导参数(输出设备)
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 指示应用此配置的通道。 |
校准 | 指定要校准的通道。 此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。 |
校准范围 | 指示校准范围。 |
校准状态 | 指示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
|
参考下限/上限 | 指示校准类型。
|
记录的参考值 | 指定校准范围内的测量值(以毫安 (mA) 或伏特 (V) 为单位),如下限/上限值中所示。 |
状态 | 显示校准过程的结果:“ 正常 ”或“错误 ”。 |
重试 | 对于未成功校准的通道,重新开始校准过程。 如果一个或多个通道的校准过程失败,则此参数可用。 |
提供反馈