校准范围值(RTD 设备)

传感器类型
校准范围
欧姆
0 欧姆至 500 欧姆
100 欧姆 Pt 385
0 欧姆至 500 欧姆
200 欧姆 Pt 385
0 欧姆至 1,000 欧姆
100 欧姆 Pt 3916
0 欧姆至 500 欧姆
200 欧姆 Pt 3916
0 欧姆至 1,000 欧姆
10 欧姆 Cu 427
0 欧姆至 64.9 欧姆
120 欧姆 Ni 672
0 欧姆至 500 欧姆
100 欧姆 Ni 618
0 欧姆至 250 欧姆
120 欧姆 Ni 618
0 欧姆至 250 欧姆
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal