“校准”视图参数(RTD 设备)

参数
说明
通道
指示应用此配置的通道。
传感器类型
指示传感器类型,如下所示:
  • 欧姆
  • 100 欧姆 Pt 385
    (默认值)
  • 200 欧姆 Pt 385
  • 100 欧姆 Pt 3916
  • 200 欧姆 Pt 3916
  • 10 欧姆 Cu 427
  • 120 欧姆 Ni 672
  • 100 欧姆 Ni 618
  • 120 欧姆 Ni 618
校准范围
指示校准范围,如下所示:
  • 0 欧姆至 64.9 欧姆
  • 0 欧姆至 250 欧姆
  • 0 欧姆至 500 欧姆
    (默认值)
  • 0 欧姆至 1,000 欧姆
“校准范围”值根据“传感器类型”值而变化。校准范围值(RTD 设备)中介绍了它们的关系。
校准状态
指示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
  • 正常
  • 错误
启动校准
联机时启动校准过程。
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal