“Internet 协议 - 模块”视图参数

“
Internet 协议 - 模块
”视图包含以下参数:
参数
说明
Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置
指定 IP 设置配置模式:
  • 手动配置 IP 设置
  • 使用 DHCP 自动获取 IP 设置
  • 由设备上的交换机设置 IP 设置
物理设备 IP 地址
指定 IP 协议用于将信息发送至设备和从中获取信息时所用的地址。
子网掩码
指定 IP 地址方案的扩展,它可使一个站点对多个物理网络使用单一网络 ID。
网关地址
指定用于将各个物理网络连入网络系统的网关设备地址。
主 DNS 服务器地址
指定主 DNS 服务器的 IP 地址,用来保存数据的主副本。
次 DNS 服务器地址
指定次 DNS 服务器的 IP 地址,用来在主 DNS 不可用时保存数据的副本。
域名
指定用于标识设备所驻留的域的名称
主机名
指定设备的唯一标识字符串。
刷新
检索和显示设备中的最新信息。
设置
将待定编辑写入设备。
从模块 A 复制
根据模块 B 的连接类型和 IP 设置配置模式,从模块 A 填充 IP 设置配置。
仅当处于扫描器模式下且选择了“
手动配置 IP 设置
”时,“
从模块 A 复制
”才可用。
从模块 B 复制
根据模块 A 的连接类型和 IP 设置配置模式,从模块 B 填充 IP 设置配置。
仅当处于扫描器模式且选择了“
手动配置 IP 设置
”时,“
从模块 B 复制
”才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal