“Internet 协议 - 模块”视图
使用“
Internet 协议 - 模块
”视图可配置设备的 Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置。此设置定义了将数据发送到设备、从中获取信息以及如何在网络内传输数据的方法。您可以:
- 为设备选择所需的配置模式。
- 如果使用手动配置选项,可输入 IP 设置。
- 查看 IP 设置。
- 刷新通信以从设备获取最新的端口配置设置信息。
根据设备,手动配置 IP 设置,或者使用 BOOTP 或 DHCP 协议自动获取这些设置。
小贴士:
使用设备上的开关来设置 IP 地址。如果使用此方式,可查看设备侧面的标签,了解有关开关设置、相应 IP 地址、子网掩码和网关地址的详细信息。
提供反馈