“设备定义”对话框参数

“
设备定义
”对话框包含以下参数:
小贴士:
“
设备定义
”对话框中的某些参数并非适用于所有设备类型。
参数
说明
设备类型
显示设备的目录号和类型。
名称
指定设备名称。
该名称必须符合 IEC_61131 标准。如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。
说明
指定设备说明。
说明必须在 512 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。
插槽
指定设备所驻留的插槽的编号。只有 1 到最大 I/O 设备数之间的插槽号才有效(取决于平台)。
创建设备时,插槽号默认为第一个可用插槽位置。
当控制器更改为支持较小的最大 I/O 计数时,当前插槽值有可能不再有效。
系列
指定设备系列。
版本
指定设备的主版本和次版本。次版本的有效范围是 1 至 255。
电子键控
定义用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
有关电子键控的详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。
连接
设置连接类型或通信格式。
有关“
机架连接
”的详细信息,请参阅机架连接。
配置者
显示用于配置设备的实体。
有效值包括:
  • 此控制器
  • 外部手段
可用值取决于主机软件。软件不支持的值将被隐藏。
输入数据/输出数据
选择设备的输入或输出数据类型。
输出模式
定义设备的输出模式。
计数器
选择设备的计数器编号。
以太网地址
指定设备的 IP 配置。可能存在的选项包括:
  • 专用网络
    。选择 1 至 254 之间的值。
  • IP 地址
    。输入唯一的 IP 地址,以标识 IP 网络中的每个节点。
  • 主机名
    。输入完全限定域名,如 device.yourcompany.com。
启用网络地址转换 (Network Address Translation, NAT)
启用与通过 NAT 寻址的设备的安全通信。
实际设备地址
指定设备在 NAT 专用网络上的 IP 地址。它与在“
Internet 协议
”视图中找到的 IP 地址相同。
此参数在选中“
启用网络地址转换 (Network Address Translation, NAT)
”复选框时可用。
机架尺寸
设置包含适配器网桥设备的机架的机架尺寸。只显示有效机架尺寸。
机架尺寸不能设置为小于机架中的最后一个设备。
此参数仅在设备为拓扑中的适配器时可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal