“设备定义”对话框

使用
设备定义
对话框,可以执行以下操作:
  • 查看设备类型和版本。
  • 使用
    Studio 5000 Logix Designer®
    作为主机软件,更改设备类型和版本。
  • 配置特定于设备的参数。
    小贴士:
    可用参数取决于正在配置的设备。对设备不适用的参数将被隐藏。
    在联机状态或安全保护模式下,无法更改设备定义。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal