“重置所有权”对话框参数

“
重置所有权
”对话框包含以下参数:
参数
说明
密码
密码字段具有以下特征:
  • 无最小密码长度
  • 最大密码长度为 40 个字符
  • 不区分大小写
有效字符包括:
  • 大写 A 到 Z
  • 小写 a 到 z
  • 数字 0 到 9
  • 符号 ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : ; ? , ./
重置所有权
将设备重置为出厂默认状态。然后,该设备将归接下来成功配置它的用户所有。
重置所有权将导致所有与该设备的连接或通过该设备进行的连接关闭,这可能导致失控。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal