分步设置指南
- 查看系统要求,然后参见FactoryTalk Optix 架构。
- 要访问FactoryTalk®Optix™应用程序,必须先访问 FactoryTalk Hub。要访问 FactoryTalk Hub,必须创建 MyRockwellAutomation 帐户。
- 小贴士: 公司通常与公司用户可以加入的组织相关联。为公司激活的所有权利都会分配给该组织。
- 配置您的FactoryTalk®Optix™Studio:
- 从FactoryTalk®Optix™登录页面上的 初始设置 开始配置。
- 要下载本地安装的 FactoryTalk Optix Studio 或访问支持云的FactoryTalk®Optix™Studio,请参见 FactoryTalk Optix Studio。
- (可选)设置FactoryTalk®Optix™Pro 权利:重要提示:FactoryTalk®Optix™Studio Pro 权利分配给特定用户,FactoryTalk®Optix™Runtime 权利则分配给特定运行时设备。
- 启动 FactoryTalk Optix Studio Pro 然后,使用 MyRockwellAutomation 帐户登录。
- 选择之前与您的帐户关联并为其购买了权利的组织。
- 设置运行时权利:
- 使用 运行时大小调整 计算器来计算运行时的大小。
- 访问 权利 登录页面,按照 FactoryTalk Optix Runtime 设置部分所述购买、分配和激活运行时权利。
- 创建应用程序后,使用设备大小调整计算器确定运行FactoryTalk®Optix™应用程序的最佳设备。
提供反馈