登录到
FactoryTalk®Hub

FactoryTalk®Hub
包含不同的基于云的 SaaS 应用程序,这些应用程序以磁贴的形式显示。登录到
FactoryTalk®Hub
以访问应用程序。
  1. 转至 FactorytalkHub.com 以启动
    FactoryTalk®Hub
  2. 小贴士: 如果没有 MyRockwellAutomation 帐户,请参见创建 MyRockwellAutomation 帐户
    登录
    窗格中,输入用于 MyRockwellAutomation 帐户的电子邮件地址。
  3. 输入用于 MyRockwellAutomation 帐户的密码。
    此时将显示消息
    重要提示:MFA 跳过限制警告
  4. 选择验证方法
    窗格中,选择一个验证选项,然后选择
    继续
    重要提示: 您可以选择电子邮件以外的验证方法,例如短信或电话。要选择短信或电话,此前创建 MyRockwellAutomation 帐户时必须已在
    高级访问权限
    部分输入电话号码。
  5. 两步验证
    窗格中根据需要输入验证码,或在手机上输入验证码,具体取决于您之前选择的验证方法。
  6. 首次登录
    FactoryTalk®Hub
    时,请滚动阅读 Rockwell Automation EULA,然后选择
    接受
    此时系统将提示您加入现有组织或创建一个新组织。
小贴士: 有关
FactoryTalk®Hub
的更多信息,请参见 FactoryTalk Hub 联机帮助
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal