Loading
Product Spotlight | 2025年10月7日

Rockwell Automation 全新 ControlLogix 5590 控制器内部解析: 技术概览

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation ControlLogix products on Wednesday, June 25, 2025 in Richmond Heights, OH.

Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 控制器有助于为复杂的工业自动化环境提供增强的性能、扩展的内存和连接。它旨在帮助满足高速、数据密集型应用的需求,同时提高处理能力、内存容量和安全性,尤其适用于离散领域和流程领域。

ControlLogix 5590 控制器具有最高 80 MB 的用户内存,支持更多运动轴,并且所有型号都能提供达到 SIL 2/PLd 等级的功能安全。这些功能有助于使其成为复杂运动和机器人应用以及恶劣或严苛环境中冗余控制架构的理想选择。

该控制器专为安全高速控制而设计,具有双 1 G 以太网端口并支持 CIP Security™ 协议,并且支持 EtherNet/IP 和现代通信协议(例如 OPC UA)。这有助于实现跨 IT/OT 系统的无缝、供应商中立的数据交换,并支持简化其与企业架构的集成。

ControlLogix 5590 控制器与 Studio 5000® 环境和更广泛的 Logix 生态系统紧密集成。它还支持 FactoryTalk® Optix™ 和 FactoryTalk Design Studio™*,可实现现代可视化、基于云的工程设计以及协作工作流程。Rockwell Automation 智能设备标配智能集成,可简化调试、诊断和生命周期管理,从而缩短编程时间并提高系统性能。

无论您是部署高速协调运动控制,还是为关键过程操作构建容错系统,ControlLogix 5590 控制器都能提供自信扩展所需的性能和可靠性。

主要功能:

  • 最高 80 MB 的用户内存
  • 集成双 1 G 以太网端口,支持 CIP Security
  • 针对运动控制与安全应用,提供更强大且可扩展的性能
  • 为高可用性过程控制系统提供更卓越的性能
  • 与 Studio 5000 和 FactoryTalk 平台集成

*FactoryTalk Design Studio 将在 2025 年 11 月发布的 2.03 版本中支持 ControlLogix 5590 标准版及 XT(耐腐蚀)控制器。FactoryTalk Design Studio 的后续版本将增加对 P(过程控制)型号的支持。

Allen-Bradley®、ControlLogix®、Studio 5000®、FactoryTalk® 和 Rockwell Automation® 是 Rockwell Automation, Inc. 的商标。

发布时间 2025年10月7日

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


主题: Hardware Programmable Controllers
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 全新 ControlLogix 5590 控制器内部解析: 技术概览