Loading
新闻稿 | 2025年10月7日

罗克韦尔自动化重磅推出 ControlLogix 5590 控制器,引领工控新时代

该集成平台专为性能、安全性和安防而设计,助力制造商精简运营并构建更智能的规模化系统

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An industrial automation module labeled 1756-L98OTPSXT featuring dual Ethernet ports, multiple status indicators, and a front panel with “XT” branding. The module is photographed in a bright indoor setting with a blurred green and white background.

(2025年10月7日,中国上海)- 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化( NYSE: ROK )近日宣布推出备受期待的最新控制器 ControlLogix® 5590 。作为 Logix 平台的核心引擎,这款控制器集多功能于一身,旨在满足现代制造业日益发展的需求,可实现无缝软件集成和企业级多领域控制,从而显著简化运营流程。

当下,制造商正面临多重挑战:全球竞争加剧、劳动力短缺、安全风险持续攀升。因此,基于专有技术构建的分散式控制与数据系统的复杂性日益凸显。这类系统不仅限制了灵活性,还导致成本居高不下。在这一背景下,ControlLogix 5590 控制器应运而生,可助力制造商轻松应对这些挑战,全面掌控运营命脉。

“ControlLogix 5590 控制器不仅是升级换代的新产品,更是为工业自动化未来精心打造的核心引擎,”罗克韦尔自动化生产设计与控制全球副总裁兼总经理 Dan DeYoung 表示,“这是一个既能满足当下需求、又具备未来拓展性的平台,我们希望借此助力客户以开箱即用的方式轻松构建更智能、更安全的系统。”

ControlLogix 5590 控制器的主要功能包括:

  • 集成安全:每台 ControlLogix 5590 控制器均配备先进且集成的功能安全能力,无需单独配置安全模块,便可保护人员、设备和运营安全。通过严格的国际标准认证,可助力客户以更简化的架构来构建更可靠的安全系统。
  • 可满足严苛需求的强大性能:高速的处理能力和扩展的内存容量可支撑复杂运营需求。从过程控制、批次处理,到离散制造、运动控制及机器人应用,ControlLogix 5590 控制器是构建可扩展架构、优化生产吞吐量、在单一高性能互操作平台上提升效率的理想选择。
  • 内置网络安全:集成安全特性可帮助系统抵御当前及新兴的网络威胁。这些基于国际标准 (IEC 62443) 的防护措施,可助力客户在保持运营互联的同时符合现代安全规范。
  • 使用统一软件套件简化工程体验:集成 Studio 5000 Logix Designer® 和 FactoryTalk® Design Studio™* 的统一软件套件,可帮助企业简化开发流程、加速部署速度、优化全业务流程。

“当今制造商所需的控制平台,必须在满足性能安全与安防需求的同时避免增加运营复杂性,” ARC咨询集团 (ARC Advisory Group) 副总裁 Craig Resnick 表示,“将高速处理、集成安全和强大网络安全功能融合于单一架构的解决方案,能助力企业更高效地实现现代化转型,同时保持运营连续性并提升运营韧性。”

欢迎莅临 11 月 17 日至 20 日(当地时间)于芝加哥举办的罗克韦尔自动化 Automation Fair(自动化博览会),在现场亲身体验 ControlLogix 5590 控制器,或访问罗克韦尔网站了解更多信息。

*预计于 2025 年 11 月发布的 FactoryTalk Design Studio 2.03 版本将支持 ControlLogix 5590 标准版及 XT(耐腐蚀)控制器。对 P(过程控制)型号的支持则暂定于未来的更新版本中加入。

发布时间 2025年10月7日

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


媒体联系人

Michelle Anderson
Michelle Anderson
Rockwell Automation全球公共关系部
联系:

主题: Hardware Programmable Controllers
相关新闻
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化重磅推出 ControlLogix 5590 控制器,引领工控新时代