Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》第73期 | 成功案例

工厂可视化技术帮助 PFi 为客户降低风险

面对客户对仿真功能的迫切期望,Products for Industry (Pfi) 发掘了数字孪生可视化软件的额外优势。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

挑战

  • 通常情况是,PFi 的客户一方面希望使用新的工厂自动化解决方案,另一方面则需要 PFi 赋予他们更多信心,让他们相信这些解决方案可以发挥作用。另外,这些客户还需要最大限度地降低重大投资的风险,好向理事会或首席财务官证明这些投资的合理性。

解决方案

  • Emulate3D™ 数字孪生软件产品组合 - 属于罗克韦尔自动化 FactoryTalk® DesignSuite 套件。

结果

  • 完整的工厂可视化- Emulate3D 让 Pfi 得以在实际安装新自动化系统之前提供该系统的完整视图,无论是在绿地项目(新建项目)还是在棕地项目(改建项目)中。
  • 更智能的解决方案- 利用 Emulate3D,PFi 可以开发更智能的解决方案,为客户节省时间和空间,帮助客户缩短停机时间、减少能耗和降低成本。
  • 降低的风险- 全新的工厂自动化是一项重大投资。通过提前找出问题并优化解决方案,PFi 的客户大大降低了投资风险。
PFi Managing Director Gavin Dunwoodie, right, with Senior Automation Engineer Jon Watson, left, in their 11,000 square metre facility in Darra, Queensland

PFi董事总经理Gavin Dunwoodie(图右)与高级自动化工程师 Jon Watson(图左)在昆士兰达拉占地 11,000 平方米的生产基地中

位于澳大利亚昆士兰的 Products For Industry (PFi) 是一家以解决问题为宗旨的工程公司。鉴于新的工厂自动化解决方案通常涉及大量的前期费用,PFi 找到了一种方法来为客户提供额外的保障并帮助客户降低风险。

PFi 利用罗克韦尔自动化的 Emulate3D 仿真软件创建数字孪生,可在实际实施之前全面直观地呈现新建或升级后的工厂实际效果。

Emulate3D 利用 3D CAD 建模和集成式自动化软件,支持用户以虚拟形式对整个生产过程进行测试,这有助于优化解决方案并为客户节省时间和空间,帮助客户缩短停机时间、减少能耗和降低成本。

PFi 董事总经理 Gavin Dunwoodie 表示:“越来越多的客户希望将仿真纳入到投标流程中。因此,如果我们能够确切地展示自己解决方案的作用方式和客户有望实现的 ROI,并证明我们遵循行业最佳实践,则必将获得重大竞争优势。在投标流程中,我们使用 Emulate3D 软件将客户使用我们设备的操作可视化,达到一定的推广效果。”

Dunwoodie 还补充道:“将 Emulate3D 并入流程中后,我们的中标率大大提升,因为客户可以在下单前亲眼看到产品的效果。这确实需要投入前期成本,但也会带来回报,因为一旦产品达到所需效果,甚至超出预期效果,客户便愿意支付溢价。”

PFi 是一家由当地人所有和运营的企业,服务面向工业行业。PFi 具备强大的内部综合实力,可为制造商提供机械自动化产品、系统和解决方案等方面的支持。

对于全新工厂或自动化改建项目,PFi 会利用 Emulate3D 细致入微地展示新工厂的运行方式。

Emulate3D enables PFi to create an accurate visualisation of customer’s plant and automation equipment, and simulate its operations with true-to-life physics

Emulate3D支持PFi为客户的工厂和自动化设备生成准确的可视化形象,并按照真实的物理学原理模拟其操作

“在软件中可以加入的细节令人叹为观止。例如,如果您需要处理冷冻食品,我们可以模拟融化过程:熔化可能导致冷凝,从而改变纸箱容器的形状并影响容器在传送带上的行进方式。我们可以使用 Emulate3D 逼真地模拟出所有这些过程,并推荐客户选择其他包装类型以确保产品的完整性和交付效率。同样的道理,如果我们的工程师能够通过调整机器或其他操作变量来提高产量或延长正常运行时间,如果我们的表现超出预期,客户就会非常开心,”Dunwoodie 表示。

 

软件推动业务增长

除了将 Emulate3D 作为客户增值服务或中标工具之外,PFi 还利用它来帮助实现业务增长。七年前,PFi 只有 26 名员工,如今员工人数已逾 250。

Dunwoodie 表示,公司强劲增长的关键在于良好的口碑管理与员工忠诚度。“在 Emulate3D 的帮助下,我们可以在交付解决方案之前对其进行测试,这意味着我们提供的解决方案必定是出类拔萃、切实可行的,也意味着我们可以保持良好的业界口碑。”

“另外,我一直坚信,人才是一切企业活动的核心,留住人才对企业发展至关重要。尤其是工程设计和自动化人才,他们想要使用最先进的工具,那么,投资于 Emulate3D 就是投资于留住我们的人才,”他这样说道。

BECA 集团包装和材料处理高级研究员 Gary Tyson 发现了在投标时使用 Emulate3D 的附加价值。“在投标时使用 Emulate3D 能够让我们清晰地呈现要提供的解决方案,并且可以在向最终用户展现优化的解决方案之前了解并消除任何瓶颈问题,”Tyson 表示。

BECA 是一家备受业界青睐的工程和专业服务咨询公司,针对需要使用自动化解决方案的个别项目,该公司与 PFi 签订了合约。Gary 认为,基于风险原则以及解决方案的“逼真程度”,应当选择 PFi 这样的公司。“Emulate3D 为 PFi 的系统赋予了强大功能,降低了客户风险,为 PFi 的中标作出了突出贡献,”Gary 补充道。

PFi利用Emulate3D调整机械或其他操作参数来提高产量或延长正常运行时间,只要表现超出预期,客户就会非常开心

PFi使用Emulate3D調整機械設備或其他的操作變數來增加生產或運作時間-而且其客戶在他們的作為超出預期時總是非常興奮

可视化的优势

Emulate3D 用户可以提高解决方案的上市速度,并通过数字化机器原型制作来优化运营效率。

罗克韦尔自动化客户经理 Keegan Houlihan 表示:“Emulate3D 甚至可以用来进行虚拟调试,在疫情期间,这对规划现场出入限制特别有帮助,而且可以省下整个团队前往现场进行调试的交通费用。”

Emulate3D 还有以下优势:

· 节省空间 - 借助该软件,工程师可以先找出最合适的工厂布局并对多个选项进行测试,然后再选定最佳解决方案。

·  缩短停机时间并减少“磨合问题”- 生成优化的工厂布局并对所有场景进行测试后,可以降低出现运营问题或首次使用新技术时常见的“磨合问题”的几率。

· 节约能源 - 该软件可通过衡量所有设备上的数据来确定最高效的工厂运营方案,从而减少能耗。

· 安全与标准合规 - 该软件可以帮助工程师设计出一个从源头上符合所有相关安全和工业标准的解决方案。

· 降低风险 - 能够在安装前对整个工厂的运营状况进行准确的测试,这意味着将大大降低调试后出现错误或问题的可能性。

· 最大限度地提高产量和效率 - 自动化解决方案的安装配置几乎有无数种可能,有了可视化软件,工程师就能找出其中能够带来最高产量、最高整体运营效率和最佳 ROI 的配置

最后,Dunwoodie 总结称,“澳大利亚制造业正在崛起,为了延续这一上升势头,制造商需要提供优质、可靠、可重复、可追踪的产品和服务。Emulate3D 帮助我们实现了这些目标,也为我们的客户的产品增加了价值。”

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 工厂可视化技术帮助 PFi 为客户降低风险