Loading
《自动化前沿》第 79期

新闻资讯

罗克韦尔自动化照亮印度实现制造目标和净零目标的前路。
订阅

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ROK SOSM Ninth Annual
《自动化前沿》第 79期
  • 专题报道
  • 管理视角
    • 可持续生产
    • 可持续生产
    • 矿山
    • 矿山
    • 石油和天然气
    • 石油和天然气
    • 矿山
    • 矿山
  • 最新资讯

新研究发现 GenAI 是制造商的首要技术投资,而有 94% 的制造商计划维持或增加劳动力

罗克韦尔发布第九版年度《智能制造现状报告》。这项全球调研覆盖来自 17 个主要制造业国家和地区的 1,500 多家制造商。

今年的报告显示,制造商主要关注利用先进技术和新兴技术来增强应变能力、提高质量、充分发挥劳动力潜力,并推动可持续增长。

罗克韦尔自动化高级副总裁兼首席技术官 Cyril Perducat 表示:“技术娴熟的员工队伍是任何制造运营成功的基石,而想要吸引、管理并留住员工是一项持续的挑战。调查显示,单靠技术是无法解决问题的。为了保持竞争力,制造商需要让员工拥抱先进技术。这将是企业不断发展的文化核心,从而推动技术合作与员工合作,以及业务的发展。”

点击此处了解详情。

State of Smart Manufacturing 9th Annual Report

World's Most Ethical Companies Ethisphere 2024 logo

罗克韦尔自动化荣登 2024 年全球最具商业道德企业榜单

Ethisphere 是定义和推进商业道德标准的全球领导者,其将罗克韦尔评为 2024 年全球最具商业道德企业。

这是罗克韦尔第 16 次入选这个颇具盛名的榜单。只有展现出非凡的领导力,且以良好的商业道德、合规性和治理实践恪守商业诚信的企业才能够入选该榜单。


罗克韦尔自动化携手英伟达拓宽 AI 在制造业中的应用规模和范围

罗克韦尔携手英伟达加速构建新一代工业体系。

作为价值 15 万亿美元的全球性产业,制造业影响着人类生存与发展的方方面面,包含从洁净水到食品、拯救生命的药物和疗法、可持续能源及汽车出行等等。罗克韦尔计划通过打造未来工厂来推动行业发展,帮助自动化客户轻松实现工业流程数字化。未来工厂将通过机器视觉增强传感能力、加快控制系统的计算速度、配备学习代理提升模拟能力、广泛采用自主移动机器人 (AMR) 且提供生成式 AI (GenAI) 体验,以提升一线运营商的信息检索能力。

罗克韦尔将进一步把 NVIDIA Omniverse Cloud 应用编程接口 (API) 与 Emulate3D 进行集成,为用户提供数据互操作性、实时协作和基于物理的可视化,以用于设计、构建和操作工业级规模的生产系统数字孪生。

点击此处了解详情。

 


罗克韦尔自动化在新加坡的全新客户体验中心揭幕

罗克韦尔在新加坡设立的全新客户体验中心 (CEC) 揭幕。

这个中心将展示 AI、机器人和虚拟现实的最新创新成果,也将协助本地区的制造、采矿和重工业行业迎接数字化转型。新设立的这个中心将展示面向东南亚对口行业的智能制造解决方案,也将协助客户了解互联企业的优势及其可能会对旗下业务产生的积极影响。

CEC 坐落于罗克韦尔自动化亚太区总部,毗邻亚太地区最大制造基地。这个工厂生产的许多产品涵盖罗克韦尔丰富品类,可服务全球客户。客户通过 CEC 可体验罗克韦尔前沿制造技术,深入探索未来解决方案。工厂与中心的结合可让访客收获从始至终的全面体验。

点击此处了解详情。

CEC Launch Ribbon Cutting

IIOTM 2024 Welcome Address

罗克韦尔自动化照亮印度实现制造目标和净零目标的前路

第 5 次 India Inc On The Move (IIOTM) 已于 2 月底在印度金奈举行。本次活动汇集了制造行业的顶尖人才、创新者、政策制定者以及科技远见者。他们在活动现场分享了对印度加速迈向可持续制造以及净零目标的独到见解,特别指出了制造行业有望为印度 GDP 贡献万亿美元。

超过 1,200 名人士代表 450+ 个组织参与了本年度的 IIOTM。本场活动设有超过 35 场研讨会,有 50 多位行业演讲嘉宾深入探讨了可持续且安全的智能制造的兴起、印度在高科技制造领域有望达到的领先水平、循环经济,以及自动化和数字化在提高工业组织生产力和效率方面所发挥的作用。

我们感谢所有出席 IIOTM 并促成大会顺利召开的合作伙伴!

感谢莅临现场的 Multivista、Diginova、Softcon、Base, Mettler Toledo、Focaal、Energy Venture、Horizon、Logicon、Autosys、iCpro、Tangent 和 ATC!

点击此处了解详情。


消费类包装商品领军企业丘奇&德怀特选择由罗克韦尔自动化提高他们的制造网络安全恢复能力

消费类包装商品企业丘奇&德怀特 (Church & Dwight) 选择由罗克韦尔强化公司的网络安全计划。丘奇&德怀特选择罗克韦尔来协助构建恢复能力,尽可能减少公司运营技术 (OT) 制造安全实践过程中的风险。

以制造和关键基础设施为目标的网络攻击数量持续增加。最近一项报告指出,关键制造成为 OT/工业控制系统 (ICS) 行业中频繁遭受攻击的一个领域。旗下拥有多个全球性消费者品牌的丘奇&德怀特意识到,强大的 OT 安全态势有多重要,也明白其会产生的关键影响。因此,他们选择了罗克韦尔。他们的目标是确定关键资产、漏洞和安全缺口,深入了解面临的制造风险。在审视风险并确定轻重缓急后,罗克韦尔与丘奇&德怀特共同制定补救措施路线图、新的安全策略以及降低风险的其他措施。

点击此处继续阅读。


罗克韦尔自动化在亚太区推出 CUBIC 产品

罗克韦尔宣布在部分地区供应旗下 CUBIC 产品线。CUBIC 专门生产符合 IEC-61439 标准、可用于构建电气面板的模块化机柜系统。

CUBIC 产品线适用于快速增长的行业,如可再生能源、采矿业、数据中心、化工行业、食品和饮料,以及基础设施等行业。此产品线此前产量有限,仅在亚洲个别市场供应,但目前已在该地区大量铺开。

“CUBIC 模块化配电盘可协助企业从传统的电力系统迈向更安全、更加可持续的智能未来。”罗克韦尔自动化亚太区 MCC 业务经理 Eric Wo 表示,

“大多数工业公司仍在使用传统的固定配电盘。然而,随着全球可持续发展意识的觉醒,这些公司迫切需要利用符合 IEC 标准的智能电源解决方案。CUBIC 模块化配电盘系统可协助这些公司提高生产力与员工安全保障、减少停机时间,有利于达成全球范围内高涨的可持续制造期望。”

点击此处了解详情。

CUBIC- metal motor control center with three columns, multiple removable drawers and a touch screen

Stephen Ford, Chief Information Security Officer, Rockwell Automation

罗克韦尔自动化任命 Stephen Ford 为首席信息安全官

Stephen Ford 以副总裁暨首席信息安全官的双重头衔加入罗克韦尔。他将向罗克韦尔自动化高级副总裁暨首席信息官 Chris Nardecchia 汇报工作。

在这个岗位上,Stephen 将负责制定和落实全面的网络安全策略,从而确保罗克韦尔以及由基础设施、产品和客户组成的互联企业生态系统安全又稳固,且具备出色的恢复能力。

点击此处了解详情。


全新 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 能够预测设备故障,防止计划外停机

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 软件让维护工程师能够实时了解车间资产的情况。资产一偏离常态,他们就会收到预先通知。掌握这些知识后,他们可以针对高故障风险资产安排相应的维护活动,让其他资产照常运行,不必暂停生产来开展维护工作。

FactoryTalk Analytics GuardianAI 软件会根据已有数据确定潜在资产故障,并向制造商发出预警。这款软件利用来自变频器的电子信号数据来理解在常规操作条件下,工厂资产的性能高低。其之后会监控驱动器操作期间的电子信号,在 FactoryTalk Analytics GuardianAI 检测到偏差时,发出异常警报,以便制造商能够调查及做出恰当的响应安排。这款软件能与 PowerFlex® 755、755T 和 6000T 驱动器进行优先整合,用户可轻松完成设置及获取关键流程应用程序的深度洞察。

点击此处了解详情。

Industrial engineer checking machine status with laptop computer

瞄定宝藏 Plex 的 Tasti 将智能制造视为成功秘诀

能量棒和坚果食物蛋白球制造商 Tasti Products Limited 选择罗克韦尔的 Plex 作为其全新集成式智能制造和业务流程解决方案。

Tasti Products 将改为采用 Plex 基于云的解决方案,实施 Plex ERP(企业资源计划)以及 Plex 的一流 MES(制造执行系统),推动公司在新西兰的业务经营。Tasti Products 在意识到原有 ERP 系统无力支撑不断扩大的业务之后,找到了可帮助公司进一步扩大规模、加快执行业务分析的智能制造解决方案。

请点击此处了解详细内容。


Finite Scheduler 的问世意味着能以更智能的方式管理制造生产调度

罗克韦尔推出软件产品组合更新 Finite Scheduler,用于协助客户根据有限产能稳妥、快速地改造生产调度。Finite Scheduler 以取自制造流程的数据为基础,能够提高调度准确率和吞吐量,保障准时交付。

Finite Scheduler 由全球工业自动化和数字化转型的领导者所设计,其不光发挥物料需求计划 (MRP) 系统的作用,还会考量会影响制造商生产运营的其他因素。与本土解决方案和电子表格不一样的是,Finite Scheduler 能够适应频繁变化,提供的数据比手动汇编的更准确。

请点击此处了解详细内容。


An image of a black drive and motor at the the left corner. An image of a long, white I/O block on the right, upper corner. A gray image of an Armor PowerFlex drive on the bottom left. An image of an ASEM industrial computer with a colored screen on the bottom right.

罗克韦尔自动化扩大 On-Machine 产品组合,协助制造商迈入机器设计的新时代

罗克韦尔扩大了旗下 On-Machine™ 解决方案产品组合,助推不同公司设计出更快投产的机器,提供超出机器使用年限的价值。

On-Machine 解决方案支持分散型控制架构,即,可现场安装自动化组件,而不是将组件安装在大型电气柜中。这个方法能够提供更简单的模组化机器,不仅可降低总成本,还能减少占用空间和操作时间。工厂人员能够轻松访问关键组件,也就会更为积极主动地发现并解决问题,从而延长系统的正常运行时间。

点击此处了解详情。


罗克韦尔自动化提拔 Mariya Prempeh,由她统领新加坡、马来西亚和文莱的业务运营

Mariya Prempeh 被升为新加坡、马来西亚和文莱的国家经理。她目前担任新加坡国家经理,但此次晋升之后,她将承担更多责任。在晋升之后的岗位上,她将负责公司在这些国家的业务运营和直接销售。这项人事变动表明了罗克韦尔对推动本地区发展的决心。她将继续向罗克韦尔自动化东南亚地区负责人 Marcelo Tarkieltaub 汇报工作。

Mariya 将主管罗克韦尔对关键行业的战略性倾斜,将重心放在新加坡、马来西亚和文莱的生命科学、半导体、水、废水、油气、食品和饮料 (F&B) 以及消费类包装商品 (CPG) 领域。

点击此处了解详情。

Mariya Prempeh, Country Manager, Singapore, Rockwell Automation

The cows of farmers participating in the Antargaon Dairy Development Project wear IoT collar devices to track health parameters

振兴印度乳品业

罗克韦尔携手 ISAP India Foundation,帮助马哈拉施特拉邦沃尔塔县水资源匮乏的 Antargaon 地区振兴乳品业。“以技术辅助式乳品业支持印度乡村的经济社会开发 (Economic and Social Development of Indian Village Through Technology-Enabled Dairy Farming)”倡议还需要技术实施合作伙伴 eVerse.AI 来落实这个企业社会责任 (CSR) 项目。

印度牛群数量庞大,也是主要乳制品生产国,但却面临不少问题,包括母畜产奶量较低、奶制品质量欠佳。这是因为印度乳品业结构分散,农民的科学兽医实践知识普遍欠缺。

非营利机构 ISAP India Foundation 是一家实力雄厚的国家级生计推广和农业营销咨询公司。与 ISAP 合作之后,罗克韦尔着力于改善印度水资源匮乏地区奶农的生计,为此将依托数字化技术的创新产品和服务用于畜牧业发展,并推广普及科学兽医实践。

点击此处深入了解这项倡议。


依托嵌入式边缘计算模组推出突破性控制软件优化解决方案

嵌入式边缘计算模组的面世离不开罗克韦尔此前运用强大的 Logix 实现个人计算机或计算功能所累积的经验。这款边缘解决方案可为当下的员工提供关键的可扩展能力和远程支持功能。首次发布的嵌入式边缘计算支持 FactoryTalk® Optix™ 软件,提供通往 REST API、OPC UA 和 MQTT 的通信路径,能够满足各类应用程序的要求。嵌入式边缘计算模组是全新 FactoryTalk Optix 产品组合中的一款解决方案。

点击此处了解详情。


罗克韦尔自动化推出采用 ASEM 6300B-JB1 个人计算机的全新现代紧凑型解决方案

全新的紧凑型箱式个人计算机 ASEM™ 6300B-JB1 为生产自动化提供可靠且配置灵活的解决方案。这款箱式个人计算机配置丰富,用户可选择从赛扬到 i7 的各款 Intel 第 11 代处理器,存储空间为 0GB 到 2TB,RAM 为 4GB 到 32GB。虽然外形紧凑,但这款箱式个人计算机具备出色的连接性,提供 2 个或 4 个 4K DisplayPort 连接、4 个 2.5Gbps 以太网连接、4 个 USB 3.0 端口以及 1 个多标准串行端口*。安装方式也可以根据用户需求,灵活选择壁挂式安装或 DIN 导轨安装。

请点击此处了解详细内容。

Front side view of two ASEM 6300B-JB1 PCs, vent side

罗克韦尔自动化携手1PointFive签署直接空气捕获碳去除信用协议

罗克韦尔很荣幸宣布与 1PointFive 签署协议,从 1PointFive 在德克萨斯州正在建造的直接空气捕获 (DAC) 生产基地购买二氧化碳去除 (CDR) 信用额。

“很高兴在迈向碳排放净零目标的道路上与 1PointFive 合作。罗克韦尔计划于 2030 年实现碳中和。”罗克韦尔自动化可持续发展副总裁 Tom O'Reilly 表示,“通过数据驱动型解决方案,我们每天都帮助数以万计的全球客户提升产能、实现可持续发展目标。作为一家服务全球的制造业企业,我们和 1PointFive 一样,希望能为这个世界带来积极影响。”

一旦投入运营,1PointFive 的 DAC 生产基地 STRATOS 能直接从环境空气提取二氧化碳,解决汽车和飞机旅行等分散排放源的二氧化碳排放问题,而这类废气往往很难处理。

点击此处了解详情。


罗克韦尔自动化通过 FactoryTalk Analytics LogixAI 助力制造商优化生产

罗克韦尔自动化 FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® 软件可帮助 OT(运营技术)专业人员通过 Soft Sensor® 应用程序的开箱即用、无代码边缘机器学习功能,提升产品质量和产量。随着今年 1 月 V3.00 版本的发布,用户现在可通过容器化应用程序实现灵活部署。

客户可以选择要安装计算模块、边缘 PC 还是虚拟机 (VM),并利用 FactoryTalk Edge™ Manager 实现扩展部署和高度安全的基础架构管理。

请点击此处了解详细内容。


Matheus Bulho

Matheus Bulho 是罗克韦尔自动化刚上任的软件与控制事业部高级副总裁

Matheus Bulho 被任命为罗克韦尔自动化软件与控制事业部高级副总裁,该项人事任命已在 4 月 1 日生效。他将向罗克韦尔自动化董事会主席兼首席执行官 Blake Moret 汇报。

在这个岗位上,Bulho 将领导运营部门,负责控制和可视化软硬件、信息软件和网络与安全基础设施的业务发展。Bulho 接替的是 Brian Shepherd,他将于 6 月离开罗克韦尔,另谋发展。

点击此处了解详情。

 


应对制造业中的范围 3 排放

最近发布的世界经济论坛 (WEF) 白皮书 –“解决制造业和价值链中范围 3 排放问题的‘无借口’机会 (The 'No-Excuse' Opportunities to Tackle Scope 3 Emissions in Manufacturing and Value Chains)”

是非常实用的路线图,可供企业驾驭范围 3 脱碳的复杂局面,加快铺开应对全球气候的举措。

这份白皮书由 WEF 行业净零加速器 (WEF Industry Net Zero Accelerator) 制作。这项倡议意在提高企业寻求合作的意识,即,在实现净零排放的路途上,企业有必要跨价值链以及在价值链之间寻求系统性协作。罗克韦尔积极响应该倡议,与剑桥产业创新政策(剑桥大学制造业研究院)、凯捷、西门子以及其他先进制造企业展开协作。

点击此处深入阅读白皮书内容。

World Economic Forum Whitepaper - The 'No-Excuse' Opportunities to Tackle Scope 3 Emissions in Manufacturing and Value Chains

稳健扩大 Open Process Automation™ 技术功能,继而提升行业领导地位

罗克韦尔宣布推出重磅新品来支持 Open Process Automation™。创新成果包括 PlantPAx 的控制平台、嵌入式边缘计算模组、FactoryTalk Optix 以及 FactoryTalk DataMosaix。这个举措既体现了公司恪守承诺,也巩固了公司在开放流程自动化论坛 (OPAF) 中同行领导者的地位,标志着公司大步迈向重塑自动化未来的征程。O-PAS 标准是由 OPAF 制定的“标准中的标准”,符合 OPC 基金会统一架构 (UA) 标准的要求。

作为由自动化用户推动而成的标准化倡议,O-PAS 标准为制造商带来了大好机会,可供其更新改造自动化基础设施,增强可扩展能力、灵活应变能力以及升级能力。如此可在系统使用年限期间不断改善功能,还可以扩展系统集成能力来提供投资保护。 

点击此处继续阅读。


Woman touching screen operating FactoryTalk Optix software.

借助全新 FactoryTalk® OptixPanel™ 图形终端简化运营

罗克韦尔推出的 Factory Talk® OptixPanel™ 图形终端是密闭的人机界面 (HMI) 设备,交付时预先加载了 FactoryTalk® Optix™ 和 FactoryTalk® Remote Access™ 软件许可证。换句话说,这个设备是多合一解决方案,首次开机后即可运行。这款预先安装的封闭操作系统能够减少实施和维护过程中的风险。

FactoryTalk OptixPanel 图形终端是全新 FactoryTalk Optix 产品组合中的一款解决方案。FactoryTalk Optix 产品组合允许用户自行选择技术组合。罗克韦尔客户首次可使用可视化软件来设计能与罗克韦尔及第三方控制器原生兼容的 HMI 应用程序,并显示来自罗克韦尔或第三方的选定硬件。

点击此处了解详情。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
为您推荐
Loading
净零和能源转型之路
净零和能源转型之路
净零和能源转型之路
探索能源转型矿物为何会成为采矿行业中的关键矿物,以及发现碳捕获和氢气中的新能源机会。
释放氢能经济的潜力
释放氢能经济的潜力
释放氢能经济的潜力
数字优先策略能够推进低碳氢运营,为工厂提供更加可扩展、可重复和无缝的设计。
RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
Case Study
Case Study
RUC Mining 携手罗克韦尔自动化共同发掘地下矿井提升机的发电潜能
RUC Mining 为矿井提升机引入了依托罗克韦尔 PowerFlex 变频器系统的创新型再生能源存储解决方案。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 《自动化前沿》第 79期 新闻资讯