Loading
《自动化前沿》第 75 期 | 产品与解决方案聚焦

产品与解决方案聚焦

了解最新和更新的技术和解决方案,以实现更智能的运营。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

罗克韦尔自动化宣布对 READY Robotics 进行战略投资,合作简化机器人应用

罗克韦尔自动化宣布对 READY Robotics 进行战略投资,READY Robotics 是一家软件定义自动化先锋企业,同时也是罗克韦尔自动化的技术合作伙伴。

依托 READY Robotics 的 ForgeOS 平台,操作员只需极少的培训,即可对多种热门品牌的机器人进行控制和编程,而这些操作仅仅需要一个人性化的界面即可完成。ForgeOS 平台包含多种有效的应用程序 ForgeOS Productivity Apps。例如,Task Canvas 功能强大、无代码、基于流程图的界面可协助操作员快速创建新的自动化任务。

通过此次合作,罗克韦尔自动化的 Logix 控制器系列以及设计和仿真软件可与READY Robotics 的 ForgeOS 平台集成在一起。这一组合将简化机器人集成并加快工业自动化部署的上市。罗克韦尔自动化的投资将促进 ForgeOS 平台的持续发展,支持其与 Logix 的集成,并加快系统集成商、技术和渠道合作伙伴等罗克韦尔自动化生态系统伙伴对其的采用。

“我们很高兴能与 READY Robotics 合作,帮助我们的客户进一步简化自动化解决方案中各种机器人系统的使用。将直观的 ForgeOS 软件套件与 Logix 控制、设计和仿真功能相结合,能让更多企业应用这些功能强大的工具并花更少的时间来启动和运行系统。”罗克韦尔自动化生产自动化副总裁兼总经理 Matheus Bulho 表示。

“一直以来,自动化一直受到机器人供应商之间软件孤岛的束缚,”READY Robotics 首席执行官兼联合创始人 Ben Gibbs 表示。“READY 的界面缓解了这个束缚问题,简化了部署,并实现了以前可能令人望而却步的自动化,在高混合操作中尤其如此。我们的平台能够对目前部署的 300 多万个兼容机器人进行编程和控制。”

 

罗克韦尔自动化推出新的 FactoryTalk® Optix™ (一种具有无限选项的可扩展而且十分灵活的开放式 HMI 平台)

罗克韦尔自动化引入 FactoryTalk Optix 作为其可视化产品组合的新成员。FactoryTalk Optix 以“高瞻远瞩的可视化”著称,是一个支持云技术的现代化云人机界面 (HMI) 平台,允许用户随时随地直接从 Web 浏览器设计、测试和部署应用程序。利用新级别的协作、可扩展性和互操作性来实现愿景。

FactoryTalk Optix 旨在帮助您改善流程、提高效率和改进可交付成果。获取无限选项:

  • 设计选项:在物件导向程式设计的环境中设计和测试项目。
  • 部署选项:创建一次应用程序并将其部署到任何设备。
  • 图形选项:设计能够支持全球受众并提供响应式体验的图形样式。
  • 可延伸选项:通过 OPC UA、MQTT、IOT 本地连接和开放式 C# 界面支持机器-机器通信和机器-云通信,从而实现开放性和互操作性。

FactoryTalk Optix 是 FactoryTalk® Design Hub™ 中的五大核心解决方案之一。如今,工业企业可以借助更简单、更高效的云端工作方式,实现自动化设计能力的转型。而在协作能力得到增强、生命周期管理水平有所提升并且能够按需访问基于云端的软件之后,无论团队身处何地、规模如何、掌握何种技能组合,都可以更智能地工作,并始终采用最新的安全标准和信息技术 (IT) 最佳实践。其结果是可以提高设计效率,加快产品上市速度,并降低系统的开发和维护成本。了解有关 FactoryTalk Optix 的更多信息。

 

罗克韦尔自动化通过首次扩展 FactoryTalk® Logix Echo 增强新的仿真和支持功能

使用 FactoryTalk® Logix Echo 对控制系统进行虚拟化可以帮助客户在项目由始至终的每个阶段大大减少工程工作量和财务支出。专注于改进测试,让用户可以使用 5580 ControlLogix® 平台的 20 多种变体。

FactoryTalk Logix Echo 让用户了无需修改即可直接下载到 FactoryTalk Logix Echo,从而简化了仿真器体验。FactoryTalk Logix Echo 将现代用户界面 (UI) 与项目下载配对,使人人都有机会学习如何使用它。对 5580 ControlLogix 以太网端口进行仿真意味着,对于其他软件来说,FactoryTalk Logix Echo 看起来像是另一个控制器,可以灵活地将仿真扩展到可视化或其他控制器。

版本 2 将是第一个支持安全控制器的仿真平台 (通过引入 GuardLogix® 5580 控制器目录)。用户可以下载到 GuardLogix 控制器类型,并在其项目中模拟标准和安全任务的执行。最初的版本支持一个包含 17 个插槽的机架,但现在,最新的版本支持使用一个 FactoryTalk Logix Echo 许可证创建多个机架和与多个机架通信。用户可以在没有先前限制的情况下创建所需的控制器/插槽配置和排列,从而增加了灵活性,即多个用户可以分别访问位于不同位置的控制器。

此次扩展使用 Studio 5000® Logix Designer V35 而且包括对轴测试模式功能的支持,轴测试模式提供在评估、仿真和测试期间要置于测试模式的物理轴。这样,用户在将项目下载到 FactoryTalk Logix Echo 中时,运动轴会自动置于测试模式,而无需用户进行修改。

 

罗克韦尔自动化利用 FactoryTalk Vault 简化工作流、存储和保护工业文件并自动执行项目分析

FactoryTalk® Vault™ 为制造设计团队提供安全集中化的云原生存储。FactoryTalk Vault 具备现代化版本控制和访问控制功能,可与先进的设计工具相结合,通过深入分析控制器项目帮助用户更好地了解设计信息。如今,团队能更快地搜索文件并避免使用过期的版本,从而将更多时间投入到项目中。

FactoryTalk Vault 是 FactoryTalk® Design Hub™ 中的五大核心解决方案之一。如今,工业企业可以借助更简单、更高效的云端工作方式,实现自动化设计能力的转型。

 

罗克韦尔自动化通过最近更新的 Branch Motor Control & Protection Solution 简化工作流并节省空间和时间

罗克韦尔自动化宣布对其 Allen‑Bradley® Branch Motor Control & Protection Solution 中的电机控制组件进行了彻底改造。

由于需要更新完整的系统,最近对 Branch Motor Control & Protection Solution 中的电机控制组件进行了大修,这些组件用于打开和关闭各种尺寸的电机并有助于防止电机在运行过程中过载。尽管固态电机启动技术激增,但基本的跨线电机启动器在工业应用中仍然非常普遍。这些组件包括电机启动触点、电机专用断路器和电机过载继电器,根据应用场景,电机过载功能可以集成在断路器中或作为单独的组件应用。

对于机器设计师来说,选择和应用正确的产品组合满足各种全球电机控制标准,可能充满挑战而且非常耗时。罗克韦尔自动化致力于通过对照 UL 和 IEC 标准测试和认证 Branch Motor Control & Protection Solution 组件的所有有效组合来简化产品的选择和应用过程,因此客户可以使用该公司的 Global Short-Circuit Current Rating (SCCR) 工具轻松地记录其系统是否符合这些标准。

“客户表示,他们希望花尽可能少的时间来处理基本控制技术,”罗克韦尔自动化公司工业组件业务经理 Bill Meindl 表示。“通过使用 Branch Motor Control & Protection Solution 产品,客户可以在电流为 5 到 2650 安培时访问电机控制解决方案,所有这些解决方案都配有经设计和认证的相关组件和附件,可以共同发挥作用。”

该系统的一个显著优势是为 Bulletin 100-E 架构级触点提供广泛的节能线圈。这些线圈的运行能耗要少得多,并且覆盖 24 到 240 伏的交流和直流控制电路,从而更便于选择。提供触点的安全版本,以及 NEMA 额定选项。现在,Bulletin E100 电子过载继电器还与 Bulletin 100-E 和 100-C 触点兼容,可以增强系统性能。

最近推出的 Bulletin 140MT 系列电机保护断路器和电机电路保护器提供的短路额定值比它们所取代的产品的短路额定值高。E100/200/300 电子过载继电器系列包括 EtherNet/IP 集成选项,可实现全面诊断和 Logix 集成。

可在此处了解罗克韦尔自动化的 Branch Motor Control & Protection Solution 的更多信息,也可以向当地销售办事处索取更多信息。

 

罗克韦尔自动化通过新版本的 Studio 5000 Logix Designer® V35 扩大硬件支持、增强功能和提高工作效率

在过程产业中,对 Studio 5000 Logix Designer 体验最理想的改进之一是通过扩展 SequenceManage™ 新增对 5x80P 控制器的支持。现在,客户将能够使用最新的过程控制器技术将可获取且行之有效的相同功能扩展到过程应用程序。

V35 支持最新的硬件,而且引入了对以下功能的支持:

  • FLEXHA™ 5000 I/O
  • GuardLink®
  • 1756-EN4TR 增强功能

为了在 Studio 5000® 内支持 Motion 应用程序,来自用户的首要增强请求能够对 Kinetix®、PowerFlex® 和 iTRAK® 5730 CIP Motion 设备的运动进行虚拟化。轴测试模式使用 FactoryTalk® Logix Echo 为物理控制器和仿真控制器提供支持,从而通过虚拟化实现更大的灵活性和设计时试验。

V35 的一个新优点是扩展了三个新的过程指令 (包括 P_SD、P_nPOS 和 P_valveMP),这些指令将添加和嵌入到软件中。这些指令以及软件中的各种过程改进功能可以与 PlanxAx® 无缝配对,从而简化过程应用程序的编程。

最新版本将与 FactoryTalk Logix Echo V2 以及即将推出的 Studio 5000 Logix Designer SDK 相结合,为 Studio 5000 提供第一个公开可用的用户脚本实用程序。此改进让用户可以编写 C++ 脚本命令,以自动执行 Logix Designer 应用程序环境中的重复任务。

Studio_5000_Logix_Designer_

罗克韦尔自动化引入带有新 EtherNet/IP 接口的 GuardLink 2.0

GuardLink® 2.0 是世界上最先进的串行连接安全输入解决方案之一,旨在缩短停机时间和降低安装成本。GuardLink 2.0 通过新的 Allen‑Bradley® 432ES GuardLink EtherNet/IP™ On-Machine™ Interface 或我们的 Dual GuardLink Relay/EtherNet/IP 接口组合提供高级诊断。GuardLink 2.0 协议还允许使用 CIP Safety™,通过 EtherNet/IP 向 HMI 报告安全额定控制设备状态和自动诊断结果。

新的 432ES GuardLink EtherNet/IP 接口让您可以通过三个独立的安全通道连接多达 96 个安全设备。该接口可以将电源级联到其他接口,并可以跟踪事件的时间和频率,以改进维护功能并提高过程效率。432ES 支持线性、星形和设备级环形拓扑,同时满足高达 SIL 3、Cat 4 PLe 的最高安全等级。

432ES GuardLink EtherNetIP On-Machine Interface

罗克韦尔自动化通过新的 Dual DisplayPort 精简客户端为客户提供扩展功能

在工业环境中,可通过 Allen‑Bradley ASEM™ 6300T Dual DisplayPort 瘦客户端连接多个屏幕。这些精简客户端在利用自身部署优势的同时,节省了时间、成本和面板空间。你可以根据内存和安装要求,从四种型号中进行选择,然后连接到两个 ASEM 6300M 工业显示器,为您的操作员提供支持。

ASEM 6300T Dual DisplayPort 精简客户端配备了 Intel Atom x7-E3950 处理器,可实现高性能。可用的 8 GB RAM 为 ThinManager® 12 及更高版本软件的容器功能提供更多的支持。安装选件包括订购时的书架或 DIN 导轨支座,二者可以互换。这些精简客户端具有两个以太网端口、四个 USB 3.0 (A 类) 端口、一个串行端口和一个音频输出插孔。

与 Single DisplayPort 版本一样,这些 Dual DisplayPort 精简客户端支持 4K,其处理能力使其成为人机界面 (HMI)、IIoT 网关和数据记录应用场合的理想选择。原子类装置也可作为支持 ThinManager 的精简客户端使用,这样,当主板上没有固态驱动器 (SSD) 时,在本机启动时会进入 ThinManager 软件。这些装置的无风扇设计最适合很少需要维护的应用场合,其多种安装方式非常适合特殊的应用需求。

 

罗克韦尔自动化提供全面的终端防护服务

为了确保组织的运营安全并减少网络威胁,成功的网络安全策略需要一些解决方案以实现终端防护——连接到防火墙外部网络的任何设备,如笔记本电脑、HMI、交换机、IoT 设备等。

罗克韦尔自动化和 CrowdStrike 正在为制造商提供全面的终端防护服务,将罗克韦尔自动化的工业网络安全服务和 CrowdStrike Falcon 平台相结合,以监控、保护、检测和响应工业网络安全事件。CrowdStrike Falcon 平台是在云中专门构建的,具有单个轻量级代理架构,能够提供快速和可扩展的部署、卓越的防护和性能、降低复杂程度、并立即实现价值。客户可以从统一的技术、智能和专业知识中获益,这些技术可以在制造企业内部、混合和云环境中部署以提供安全防护。

当客户通过罗克韦尔自动化选择 CrowdStrike Falcon 平台时,他们将获得业界领先的软件以及特定于 OT 的 Falcon 策略,这些策略由罗克韦尔自动化网络安全专家开发并得到软件和电话支持。Endpoint Protection 与罗克韦尔自动化的托管服务产品组合以及事件响应和威胁检测相得益彰,为客户提供全面的网络安全解决方案。

了解有关罗克韦尔自动化如何帮助当今的制造商提高其工业网络安全性的更多信息。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 《自动化前沿》第 75 期:产品与解决方案聚焦