Loading
《自动化前沿》第 67 期 | 数字化转型

数字化转型加快生物制造速度

数字技术和自动化帮助生物制造企业灵活、高效、从容地实现规模经济效益

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
数字化转型加快生物制造速度 hero image

由于医药新产品研发所需时间漫长、投资巨大,再加上产品专利期限较短,因此为了在更长时间保持市场份额,缩短从研发到上市的周期至关重要。目前,生命科学行业面临着越来越大的压力,既要加快创新和上市时间,同时还要快速适应不断变化的市场需求和不断增加的监管要求。

思拓凡实现数字化制造

思拓凡 的客户从事一系列拯救生命的活动,从基础生物学研究到开发创新疫苗、生物药物以及新的细胞和基因疗法。

为支持这些活动,思拓凡提供客户所需的工具和服务,帮助他们更好、更快和更安全地工作,实现更好的患者治疗结果。有 40 个中心的 7,000 多名员工支持着公司的愿景,即,推广拯救生命的疗法,从而改善人类健康。

作为数字化转型和工业 4.0 计划的一部分,思拓凡需要打造一个互联数字化企业,帮助提高内部运营效率并缩短最终客户的产品上市时间。

“作为一个行业,我们现在比以往任何时候都更需要以更小规模、更快速度和更高成本效益进行药物、疫苗和细胞治疗的制造,”思拓凡公司自动化和数字化部门执行总经理 Kevin Seaver 表示,“通过实现流程自动化和数据分析,我们可以重新思考药物制造的每一步骤,灵活、高效、从容地实现规模经济效益。”

简化系统部署、减少自动化孤岛、缩短收集和清理数据所花费的时间,这些都可以帮助生物制造企业缩短产品上市时间。

“我们的目标是,通过提前完成大部分工程和自动化工作,帮助企业将研发周期从七年缩短到三年或四年。”Seaver 表示。

自动化带来了差异化的优势

Cytiva Figurate 自动化平台包括控制和通信功能,可将数据资讯转化为富有成效的成果,从而提高上游和下游流程效率。为了开发和部署 Figurate 平台,思拓凡采纳了罗克韦尔自动化 PlantPAx 系统,并使用自有 Unicorn 软件实现生物流程设备自动化。数据可从 MES 应用获得,进行集成,从而增加电子批次记录、调度等。

该平台旨在简化最终客户的系统部署工作。根据最终用户的特定需求,可采用罗克韦尔自动化系统和其他系统的选件。借助经过测试、记录和验证的产品代码以及其它标准化数字库,还可创建更加高效的开发流程,贯穿整个制造和自动化过程。

例如,客户使用 PlantPAx 系统时,既可将其作为一个独立系统进行操作,也可将其与其它系统一起操作。通过集成,客户不仅可以传输原料,还可以一并传输数据。

Figurate 可将流程数据传输到云端,从而与其它操作数据相结合。借助高级分析,这些宝贵的洞见可帮助改进操作,然后反馈到系统,实现流程优化。

效益包括,生产吞吐量、可用性和生产员工效率提升 10% 到 20%,能源使用量、废料产生量、批次放行时间、维护和停机调查时间减少 5% 到 30%。

Main Image

数字化提高患者治疗效果

辉瑞全球供应集团 (PGS) 通过由全球 42 个制造厂每年生产 230 多亿剂药物。

为支持辉瑞的目标“持续创新为患者生命带来改变”,PGS 在 2016 年启动了数字化转型项目,旨在将运营改造为一个由数据驱动的无缝的洞见发动机,推动业绩的进一步提升。

但是,这项任务绝不简单。PGS有30多家不同的制药工厂,拥有由不同系统和数据集,以及由不同流程和设备标准构成的多样化生态系统。很难获得洞见。如要对运营技术 (OT) 层面上所使用的一系列解决方案进行更改,那将是一个耗时数年的复杂任务。

制订数字化转型战略时,PGS 花费一些时间了解了自身的业务挑战和整个行业的技术形势。“无论是为工厂运营创造新的组织结构、创造新的过程,还是整理标准的工作方法,都可以通过数字化能力得到极大加强。”辉瑞公司数字化制造部门副总裁 Mike Tomasco 表示。

PGS 在继续推进数字化转型历程的同时,迄今为止已在周期时间、制造吞吐量、产量和一次正确质量等方面已经实现了重大改进。在数字化转型项目的支持下,一个制造工厂的某产品产量就在 2019 年计划的基础上增加了 300 万剂。

安全第一、质量至上

礼来公司自 2010 年代初期以来一直在从 IT 与 OT 协作中获益。例如,在 IT 与 OT 协作的帮助下,公司了解了工业网络安全风险、制订了减轻直接风险的计划,并制定了一个到目前仍在持续的理想防护策略。这种 IT 与 OT 的协作还有助于推动公司的全球序列化项目。

该公司还在对其数据和分析架构进行现代化改造。这涉及到对云计算、边缘存储和计算,以及工业物联网等关键能力进行整合。“我们确实正处于关键的时刻,需要整合车间数据,在车间层面上集成 IT 与 OT 信息,并将这些数据转化支持信息,从而帮助车间或实验室做出更明智的决策。”企业工程和全球健康、安全和环境副总裁 Dave Sternasty 表示。

礼来公司预计,要在所有主要工厂完全实现数字化转型愿景,将需要至少 10 年时间。这包括到 2023 年能够实现预测性工厂愿景的积极目标。

为了帮助在战略和执行层面进行技术实施,该公司与罗克韦尔自动化、微软等核心伙伴展开合作。公司同时也在大力招聘和培养具有数字化技能的员工。

继续发展和建立 IT 和 OT 之间强大的协作将继续是该公司数字化转型的核心。“我们这种协作已经存在许多年了。”礼来公司制造和质量部门副总裁兼信息官 Karen Harris 表示,“这符合我们更大的礼来团队策略,即我们认为,跨职能团队和跨职能关系才是真正推动成功的因素。正是这种团队协作在帮助我们不断向前发展。”

Main Image
主题: Digital Transformation Life Sciences
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 数字化转型加快生物制造速度