Loading
《自动化前沿》第 67 期

罗克韦尔自动化的产品和解决方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
罗克韦尔自动化的产品和解决方案 hero image

全新安全设备提升安全性和生产率

利用罗克韦尔自动化新推出的两款智能安全设备,制造企业可以借助数据的力量,大幅提高安全合规和绩效水平。 

Allen-Bradley SafeZone 3 激光扫描器支持基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety,Allen-Bradley GuardShield 450L 光幕也支持基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety,借助这两款新产品,用户可访问关键数据,全面掌握机器或生产线状况。这些设备将能够构建智能机器并提供有意义的信息,让用户能够监控机器建康状况,延长正常运行时间,提高灵活性和安全性,同时降低总体拥有成本。 

这些智能设备提供诊断信息,进而提供宝贵的洞见,例如指明哪里发生了与安全相关的故障,或者员工是否遵循了标准操作程序等。用户可以将这些洞见运用到工作中,提高生产设备的生产率和可持续性。

“对于很多制造企业而言,这种理解安全性的新方法不仅有助于确保人员和流程的安全,而且还可显著提高生产率。”罗克韦尔自动化公司感测、安全与工业组件业务副总裁兼总经理 Lee Lane 表示,“传统安全设备只提供很少的数据,或根本不提供数据。智能安全设备可提供针对运营的更好可视性,帮助用户了解过程状态、环境条件和其他影响安全和生产率的因素。”

新款支持 SafeZone 3 的 SafeZone 3 激光扫描器可提供工作单元区域检测。借助新增的 CIP Safety 协议,用户能够同时操作多个安全区域,无需从一个安全区域切换到另一个安全区域。它还扩展了扫描器的区域范围,并通过一个 EtherNet/IP 连接提供关键诊断数据。

这可提高生产率,例如,临近风险时可通过警报向员工发出通知,从而防止机器减慢速度或停止。此外,CIP Safety 功能还可扩展可用诊断数据,提醒用户注意扫描器镜头存在灰尘等常见故障。

支持基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety 插件的 GuardShield 450L 光幕可以防止人员受到与危险机器运动相关的伤害。CIP Safety 插件使用户能够更容易地访问诊断数据,从而提高生产力和灵活性。

例如,用户可以准确地看到哪些光束在光幕上被触发,从而更好地了解停机事件的原因。或者,他们也可以每隔 100 毫秒采集一个光幕样品,对通过光幕的产品的轮廓进行跟踪,并识别潜在的质量问题。

CIP Safety 协议是通用工业协议 (CIP),即用于 EtherNet/IP 的应用层协议的扩展。使用 GuardLink 等技术和 CIP Safety 协议的智能产品有助于提高安全性和生产率,并简化布线。通过使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序,它们还可与 Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 3 控制系统实现源代码级集成。

这些智能设备以及 843ES 安全编码器和 CompactBlock Guard Safety I/O 通用编码器模块等其他智能产品,都是罗克韦尔自动化安全产品组合的一部分,可将更简单的连接和更强大的数据相结合,实现智能和绩效水平更高的生产。

Main Image

N新型逆变器提升 QuickStick HT 智能传送系统性能

罗克韦尔自动化设计的 QuickStick HT 智能传送系统 利用独立运载技术的智能输送大型负载。该技术的常见应用是在汽车行业。但是,它也非常适用于重载物料装卸、车辆传送、危险物料装卸和手套箱应用。

这一行业领先的系统配备一个新型 QuickStick HT 5700 逆变器,具有更高的性能。它现在能实现的速度高达 5+ m/s。此外,该更新产品允许使用更小的 Kinetix 5700 电源,控制柜尺寸更小,还可节省工厂车间的空间。更新后的系统还包括集成功能安全。它采用硬接线安全扭矩断开和定时安全停止 1 (SIL3/PLe)。

Main Image

全新接触器选件实现节能

罗克韦尔自动化出品的扩展 Allen-Bradley Bulletin 100-E 节能型 IEC 接触器系列可以帮助工业企业节约能源,缩短工程设计时间。

这些接触器新规格为 9 至 96 A,与标准非电子线圈相比,启动视在功率 (VA) 降低多达 68%,密封 VA 降低超过 75%,节能效果显著。电子线圈只有四种线圈选择,线圈电压范围为 20 至 500 V AC/DC,在简化选择过程的同时,也可节省工程设计时间。

这些接触器允许将线圈输入端子从接触器的电线一侧移动到负载一侧,而无需拆卸。在构建启动器组件时,这可简化接线和检修过程。对于 100A 以上的接触器,还提供一个直接 PLC 接口选件,以及全系列的附件、安全版本和可逆接触器。

对于所有 Allen-Bradley 接触器,均结合相关电机过载继电器和断路器进行测试,提供双组件或三组件电机启动器。使用在线“全球短路电流额定值”工具,用户可以获得证明特定产品组合符合 IEC 和 UL 标准的文档。”

隆重推出基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety 协议的安全光幕

借助罗克韦尔自动化推出的新型存在感应安全光幕,工业企业可以帮助保护人员和设备的安全。Allen-Bradley 450L GuardShield 安全光幕 旨在提高生产率和效率,同时帮助确保人员安全。这种光幕是首个提供基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety 协议的产品。

基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety 协议可在互联企业中实现智能安全,并提供来自工厂车间的丰富数据。450L GuardShield 光幕支持线型、星型和 DLR 网络,非常适用于需要对机器进行安全、轻松和频繁的检修的应用。

450L 安全光幕不同于传统光幕,传统光幕的发送器与接收器彼此分离。借助专利技术,每只收发器都可通过插入一个创新功能性插件模块而作为发射器或接收器使用。450L-E 选件提供集成激光对准、级联、切断和集成静音等高级功能。

450L 安全光幕经过 TÜV 认证达到 IEC 61496-1/-2 PLe,类别 4,以及 EN ISO 13849-1 和 IEC 62061 的 SIL 类别 3 等级。

Main Image
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 《自动化前沿》第 67 期:产品和解决方案