Loading
案例研究 | 金属
Recent ActivityRecent Activity

Barrett Steel 通过数字化转型实现了全面的利用率和正常运行时间提升

CHG Electrical 通过 Fiix CMMS 和 ThingWorx IIoT 软件彻底改变了钢铁持有者的运营方式

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
barrett 钢铁制造
Barrett Steel

Barrett Steel 是一家钢材持有商,在英国拥有 28 个站点,每年产生 5 亿英镑的营业额。Barrett Steel 通过向建筑行业销售“钢套件”在市场上拥有独特的销售主张。

挑战
  • 运营总监认识到可用性、正常运行时间和维护方面存在的问题,但需要一个强大且经过验证的解决方案来收集、分析和分发大量运营数据,并更智能地管理维护工作。
解决方案
  • 安装了罗克韦尔自动化解决方案,其中包括:
    • PTC 的基于 SaaS 的 ThingWorx® SCP(智能互联产品)套件
    • Fiix 计算机化维护管理系统 (CMMS)
结果

根据试点项目,资产利用率的提高将带来显著的额外收入(数百万英镑)

  • 试点场地证明生产率提高,物流效率更高,运营成本降低。
  • 起重机团队 90% 的维护工作现在是主动进行的
  • 运输效率大大提高,货物与车辆容量相匹配
  • 电力消耗(包括办公室)得到更密切的监控,已经确定了基于班次模式的节约,并采取了补救措施
  • 数据收集和分析已经扩展到其他运营领域

英国最大的独立钢材经销商 Barrett Steel 的工程主管 Paul Burke 解释说:“所有数据都已经存在,我们只是没有收集它们……或者没有使用它们。”

这是一个相对简单的前提,后来发展成为了卓越数字化转型背后的驱动力——以 PTC 的 ThingWorx® 基于 SaaS 的 SCP(智能互联产品)套件和罗克韦尔自动化的 Fiix 计算机化维护管理系统 (CMMS) 为基础。

这种演变随后带来了预算、非生产性机器时间、员工工时、运输和能源消耗的全面节省,更不用说完全修订的主动维护制度;还有更多的成就等待实现。

挑战

当他接任 Barrett Steel 所有工厂的工程主管时,Burke 应用了他在制造业积累的经验所形成的思维模式,并着手识别公司各个方面的重大运营效率。

但只有当他对各种运营(包括办公室、起重机、装载、切割、物流和维护)有了更清晰、更深入的了解时,这些效率才会显现出来。

“我想要尽可能多的运营数据,包括电力使用、运行时间、停机时间、维修、车辆位置和生产率,仅举几例,”Burke 解释道。“我需要有背景的运营数据,以便我可以根据这些数据做出决策,并帮助运营经理做出决策——不仅仅是针对一台机器和一个工厂,而是针对整个企业。”

解决方案

最初,Burke 主要关注机器产能和订单周转,他的第一个基于纸质的系统经历了快速演变。在 CHG Electrical(Barrett Steel 的可信供应商和 Rockwell Automation PartnerNetwork 的成员,作为公认的系统集成商)的帮助下,更新后的方法采用了电子数据采集解决方案,Rockwell Automation PLC 和软件提供了机器级指标的重要接口。

CHG Electrical 的首席执行官 Peter Clarke 解释说:“Paul 希望找出停机的原因,例如维护、库存不足或员工可用性。因此,我们在一个站点的一台机器上进行了试验,然后将这些数据外推到所有具有类似机器的站点。我们很快意识到,对于涵盖 10 个站点的 52 台机器的大型集成项目来说,这是一个非常有力的商业案例。”

在这个阶段,CHG 和 Barrett Steel 同意专用软件是满足所有不同数据源、预期的更广泛部署和最终多站点可扩展性的更好方法。这个决定导致了 ThingWorx 平台和 Fiix CMMS 的部署。

借助这些工具和更简化的数据收集和分析能力,Barrett Steel 和 CHG 开始识别其他可能的数据丰富型操作,以便进行分析和改进。

结果

迄今为止,结果令人印象深刻。“我们在一个站点的一台机器上进行了试验,结果显示利用率提高 1% 就能带来 25 万英镑的额外收入,”Burke 激动地说。“即使是保守估计的 5% 提高,也相当于 100 多万英镑的额外收入。然后,我们将结果推广到所有具有类似机器的站点。

“我们还研究了计划外停机时间,发现当我们使用行业标准数据(仍然非常保守)时,仅通过更好地管理 40 名资产维护工程师,就可以将停机时间减少 500 万英镑。即使是 10% 的改进也相当于 50 万英镑。这一认识促使我们部署了 Fiix。

“我们起重机团队 90% 的维护工作现在都是主动式的,”他解释道。“事实上,使用原始的基本方法,八台机器的一个站点的回报期只有六个月;而在所有站点部署 Fiix 后,回报期将同样令人印象深刻。

“使用 ThingWorx 捕获和整理数据,我们还发现其他工厂存在 30 万英镑的机器产能过剩。如果将其等同于新起重机、装载机和叉车的资本支出,我们可以证明在一年内节省的成本足以抵消四年内在 ThingWorx 上的投资。”

而且,不仅仅是重型机械行业从这种新的数据驱动范式中受益,Burke 还确定并衡量了公司运营中的其他领域。

“由于 ThingWorx 基于云并提供开放式 API,”Clarke 继续说道,“我们可以引入 Barrett Steel 之前未曾关注的其他不同数据源,并将它们与其他运营数据联系起来。物流和能源使用是其中的重要部分。

“从运输方面来看,我们关注车辆的燃料使用、行驶里程和运输的钢材重量。凭借这些信息,我们可以部署最适合工作的车辆。我们还使用 ThingWorx 通过根据班次模式测量消耗来查看电力使用情况。我们发现,由于灯光未关闭或设备未关闭,非运营班次期间的电力消耗超过 120 万英镑,占总电力消耗的 40%,因此我们立即制定了二氧化碳减排计划,以解决空气泄漏问题,关闭不必要的机器,使用照度和存在传感器解决照明“误用”问题,并改进现有的太阳能发电基础设施。所有这些节省都将直接影响底线。”

“目前我们还没有使用真正的 OEE,”Burke 继续说道。“我们只是关注利用率和可用性,但最终我们会引入绩效指标。质量也不是问题,因为报废率非常低,这对我们来说是一个非常微不足道的好处。我们肯定会看到生产率的提高,但这目前不是一个关键指标,我们目前处于发现问题的阶段。

“话虽如此,在布拉德福德的一个工厂,当我们将机器的整体设备效率/利用率提高到 80% 以上时,我们确实看到产品装车量和出货量增加,按时出车的司机数量增加,司机加班和周末加班显著减少,这都得益于对交通和高峰时段的合理规划。

“我们也没有忽视人员在整体方案中的重要性。人员必须参与数据的处理和使用。您可以收集和监控数据,但如果您不采取行动并做出良好的运营决策,从而产生切实的结果,那么使用数据的动力就会下降。使用数据并有动力使用数据至关重要。

“起初,一些操作员认为我们在监视他们,但当我们向他们展示聚光灯下的是机器,然后向他们展示我们所学到的东西时,他们的态度发生了显著的转变,这一点比那些目前没有被监控的生产线更为明显。态度不仅不同,而且被监控的生产线的生产率水平也大大提高了。整体来看这个项目,我们还没有达到预期,但我们可以看到隧道尽头的光明。”

Burke 将最有说服力的成语留到最后;这是他在向管理团队介绍数字化转型商业案例后所说的话。他简单地说:“我们是否有能力承担这项投资取决于你们,但我认为我们不能不这样做!”

发布时间 2024年6月27日

主题: Drive Sustainability Empower People Optimize Production Accelerate Digital Transformation Build Resilience Digital Transformation Metals Thingworx IIoT Fiix CMMS
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Barrett Steel 通过数字化转型实现了全面的利用率和正常运行时间提升