老化控制系统和设备问题
Lake Chelan Reclamation District(以下简称“该区”)是 RH2 的长期客户,面临着控制系统过时和电气设备老化(使用寿命超过 40 年)的问题。该区位于华盛顿州曼森,拥有九个泵站。
“他们遇到了一些重大的控制系统问题。每当出现小的电力波动时,他们都必须手动重启系统,这大约需要六到八个小时,”Clayton 说。“这是一个葡萄园和果树都非常昂贵的领域,几小时的缺水就可能导致作物和树木的巨大损失。”
Clayton 的团队使用罗克韦尔自动化的 CompactLogix™ 5370 控制器 和改进的无线通信网络升级了该地区的控制系统。该团队还制定了计划,以避免在电源波动后手动重启系统。
“我们使用 Studio 5000® 编程来查看整个系统,并在不需要操作员干预的情况下重启泵站,”Clayton 解释道。“这导致操作员加班时间减少,客户的正常运行时间增加。”事实上,在控制系统升级后的前两年内,地区的加班时间减少了多达 25%。
系统和设备升级带来诸多好处
接下来,团队使用罗克韦尔自动化的 CENTERLINE® 中压 (1500) 和低压 (2100) 电机控制中心升级了老化的电气设备。
“我们能够通过 CNWS 预先采购设备。预先采购是一种许多市政当局都想避免的风险。因此,我们尽量将风险降到最低。罗克韦尔自动化确实挺身而出提供了帮助,”Clayton 说。“我们能够直接与工厂合作,设计并提供加速进度的设备,并与罗克韦尔的当地分销商合作管理备件,确保设备按时到达,一切都无缝衔接。”
升级前,工作人员必须每天检查工厂。现在,升级后的工厂只需每周检查一次。该地区还能够将这些工厂的运营和维护资金重新分配给其他资产。
此外,通过记录和访问电力监测数据,团队能够发现导致工厂问题的高功率峰值和生产方案模式。凭借这些见解,他们能够修改公用事业分配系统,进一步改善运营。