您可能还对以下内容感兴趣
巴西的一座大型天然气加工终端在该国的关键基础设施中发挥着重要作用,支持着全国三分之一以上的能源生产。
- 基础设施老化导致系统故障,触发生产停机,影响处理单元处理关键气体量
- 过时的固件使关键基础设施暴露于漏洞风险
- 备件有限且文档不完整,增加了风险
- 实现关键天然气处理单元的零停机升级
- 将计划外停机次数降为零,并提升系统可靠性
- 强化网络安全态势,降低运营漏洞
- 实现符合SIL-3安全标准的合规性
- 建立可扩展的框架以支持未来增长
老化系统与网络安全风险
巴西一家主要的天然气加工终端对该国三分之一以上的能源生产至关重要,但由于基础设施老化和技术过时,运营风险不断增加。
该设施依赖于已运行十余年的传统安全系统,该系统开始出现硬件故障,尤其是在输入/输出模块和PLC通信方面。这些问题导致了计划外停机,并在可靠性至关重要的环境中带来了运营不确定性。
同时,该系统在基于Windows 7的环境中运行过时的固件,使关键基础设施暴露于网络安全漏洞之下。该终端面临着为满足当前安全标准而升级系统的日益增长的压力。
其他限制进一步加剧了这些挑战。例如,该终端面临备件供应有限和文档不完整的问题。此外,鉴于运营的关键性质,该终端需要一套强大的回滚策略,以便在发生重大问题时,系统能够恢复到其原始状态。
战略固件现代化与风险缓解
系统升级分为两个阶段执行。在准备阶段,备齐备用输入/输出模块和旧 CPU,以应对潜在故障。同时,验证 SIL-3 安全回路文档以确保测试的准确性。此外,网络安全专家协作开展风险评估,确保基于 Windows 10 的 SIS 工作站符合行业标准。
支持固件升级及安全、可靠运行的 AADvance® 安全控制系统
在执行阶段,该设施部署了 AADvance®固件,迁移到现代化开发环境,并对PLC通信进行了增强的诊断测试,以预防互操作性问题。还使用了实时监控工具来检测异常,同时分阶段回滚协议确保运营连续性。
升级后,跨职能团队通过模拟故障场景验证了SIL-3合规性。进行了严格测试,以确认对安全或生产没有残留风险。
提高可靠性、网络安全和安全合规性
系统现代化升级在不中断终端天然气处理单元运营的情况下完成,该处理单元负责处理关键体量的天然气,约为1600m³/h。此次升级解决了硬件和网络安全问题,将非计划性停机次数降为零,并实现了SIL-3合规性。
迁移到基于Windows 10的现代化平台增强了终端的韧性,降低了漏洞暴露风险。升级后的环境符合当前安全标准,为保护关键基础设施提供了更具韧性的基础。
为未来运营做好准备
最后,工厂建立了可扩展的框架,为未来系统升级奠定基础。项目成功后,已批准在计划维护窗口期间实施更多现代化升级工作,以便在不中断运营的情况下持续改进。
发布时间 2026年6月25日