您可能还对以下内容感兴趣
这个故事关于我们!罗克韦尔自动化有限公司是工业自动化和数字化转型领域的全球领导者。我们将人们的想象力与技术的潜力相结合,拓展人类的可能性。
- 传统系统缺乏能源管理的可扩展性
- 手动能源跟踪导致效率低下
- 对整个运营过程中的能源使用情况缺乏了解
- 需要与罗克韦尔自动化的全球可持续发展目标保持一致,以实现 2030 年碳中和
- 基于人工智能的 FactoryTalk® Energy Manager™ 实现实时监控
- 预测性分析,用于能源优化和过程效率提升
- 智能维护和自动化设施控制
- 通过角色驱动的仪表板提高员工参与度
- 预计每年节省 15%–30% 的能源
- 预计减少 20%–40% 的范围 1 和 2 排放
- 获得 BCA Green Mark 白金认证
- 提高员工效率和实时决策能力
- 可扩展的模型适用于其他罗克韦尔自动化设施
推动能源优化,实现可持续未来
罗克韦尔自动化亚太业务中心(APBC)位于新加坡,是工业自动化领域的制造业领导者和数字化转型的冠军,致力于减少环境足迹并推动新加坡制造工厂的可持续发展。
作为其全球使命的一部分,即到 2030 年实现碳中和(范围 1 和 2 排放),该公司认识到需要一种结构化和数据驱动的能源优化方法。新加坡工厂实施了杰出的努力来实现这一目标。
新加坡政府制定了全面的路线图,以实现2050气候目标,即实现净零排放,纳入了能源进口、碳捕获和其他可持续发展驱动的努力等关键战略。通过与这些国家可持续发展目标保持一致,该工厂有望为国家的脱碳之旅做出贡献。
在其最新的2024 可持续发展报告中,罗克韦尔自动化强调了其对环境管理的承诺,并详细介绍了其实现 2030 年碳中和的进展。
“如今,制造商面临着在生产效率和可持续发展目标之间取得平衡的日益增长的压力。然而,许多工业设施缺乏必要的数字工具来分析能源消耗、预测低效率并实施纠正措施。我们在新加坡的工厂旨在通过制定可扩展的战略来弥合这一差距,该战略可以推动切实的节能,同时支持长期的脱碳努力,”亚太业务中心亚太区运营高级总监 Ferdi Aksoy 解释道。
数据驱动的可持续发展路线图
为了实现可持续发展目标,APBC 制定了一个围绕数据可见性、预测性分析和数据驱动的流程优化的结构化转型路线图。该计划与 Kalypso(罗克韦尔自动化的数字服务部门)合作执行。
该计划包括:
- 能源审计和成熟度评估:全面审查当前的能源消耗模式,以识别低效环节。
- 集成 FactoryTalk® Energy Manager™:实时监控平台,提供用电动态反馈,实现精确的能源跟踪。
- 数据驱动的过程优化:利用机器学习模型分析历史趋势,预测需求波动,并推荐纠正措施。
- 闭环能源优化路线图:实施规范性控制,自动调整生产参数,实现更高效率。
- 员工参与和过程变更管理:通过角色驱动的仪表板、警报和决策支持工具推动行为改变。
- 基于生产的自动化设施:集成传感器和控制系统,根据生产活动动态调整照明、温度和湿度水平。
- 资产优化:包括空闲高强度资产的睡眠模式、基于性能的排序和闭环启动/关闭程序等功能。
通过整合这些元素,APBC 能够制定出一条结构化的路线图,从简单的能源监控扩展到实时优化和预测性决策制定。
可衡量的能源和排放量减少
通过实施能源优化战略,罗克韦尔自动化新加坡公司实现了显著的可持续发展里程碑:
- 预计每年节能 15%–30%:减少关键制造过程中的能耗。
- 预计范围 1 和 2 排放量减少 20%–40%:朝着实现公司碳中和目标迈出了重要一步。
- 未来增长的可扩展性:该框架建立了一个可重复的模型,可应用于罗克韦尔自动化全球的其他工厂。
- 提高员工效率:通过将员工重新分配到增值活动,消除重复的手动任务,并自动记录数据,该举措有助于提高生产能力。
- 法规合规性成就:罗克韦尔自动化亚太业务中心获得了 BCA 绿色标志铂金认证,强化了其对可持续建筑运营的承诺。
- 实时决策:借助 FactoryTalk Energy Manager,工厂可以监控和比较多个生产线和资产的能源和空气消耗。该系统使得能够主动识别空气泄漏,允许团队在发生重大能源损失之前纠正问题。
此外,该路线图通过明确的商业案例、数据驱动的见解和人工智能驱动的建议促进了更快的高管决策。
展望未来:扩大可持续发展努力
在取得这一成功的基础上,罗克韦尔自动化正在通过人工智能驱动的预测性能源优化和进一步的智能制造创新来扩大其数字化转型工作,以提高可持续性和运营效率。
通过利用其工业自动化和数字化转型专业知识,罗克韦尔自动化继续引领可持续制造的潮流,使企业能够在保持高效的同时减少碳足迹。
发布时间 2025年4月10日