Loading
案例研究 | 石油和天然气
Recent ActivityRecent Activity

使用 AADvance® Control System减少跳闸

石油综合体通过 AADvance® Control System 配置更新减少了误停机次数,提高了安全系统的可靠性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
石油和天然气工业炼油区。大型油罐设备的油管钢管及阀的细节。

中东地区一家大型石油综合企业运营着依赖先进安全系统以维持正常运行时间并保护运营的大型加工设施。

挑战

  • 例行系统升级期间意外关机
  • 传统安全系统逻辑触发了错误的故障条件
  • 由于不必要的紧急关机导致生产损失
  • 在现代化仪表的同时需要提高可靠性
  • 需要更一致且可扩展的安全系统方法
解决方案

  • AADvance® 安全系统专业知识
  • 更新的系统配置
  • 与行业最佳实践相一致的标准化阈值
结果

  • 将意外跳闸和计划外停机减少至零
  • 提升系统可靠性和运营稳定性
  • 强化安全系统性能和完整性
  • 实现系统配置标准化,便于维护
  • 建立可扩展的方法,支持更广泛的系统现代化
挑战

意外停机暴露系统漏洞

一家大型石油综合体在例行维护升级期间发生意外停机,暴露出其既有安全系统的潜在挑战。在升级过程中,传感器读数的临时波动被错误地解释为严重的硬件故障,触发了紧急停机,导致生产损失。

该事件表明,系统的现有配置与现代运营期望不符。系统未能准确区分正常过程变化和实际故障,而是对微小的信号变化做出了过于激烈的反应。

该综合体还在努力通过用更先进的冗余技术替换既有仪表来实现基础设施现代化。然而,既有配置逻辑继续影响系统行为,限制了新设备的有效性,并导致性能不一致。

需要更高的可靠性和一致性

进一步调查显示,系统行为不仅受应用逻辑的驱动,还受安全系统架构内较低级别诊断的影响。这导致操作员意图与系统响应之间出现脱节,使得防止不必要的跳闸变得困难。

该设施需要一种解决方案,以提高系统准确性,减少运营中断,并在既有和现代化系统之间实现一致的行为。该设施还需要一种可扩展的方法,以便在其更广泛的安装基础上应用,以支持持续的现代化工作。

解决方案

AADvance® 专业知识推动根本原因解决

石油化工企业利用 AADvance® 安全系统的专业知识对该问题进行了调查。他们发现,根本原因并非硬件故障,而是配置问题,导致系统将正常的过程变化误判为故障。

通过优化系统配置,工厂提升了 AADvance® Control System 区分真实硬件故障与有效过程条件的能力。这使系统能够适当进行系统响应,而不会触发不必要的停机。与 NAMUR NE43 行业标准的对齐进一步增强了系统对过程信号的准确解释能力。

验证和标准化以便未来应用

为确保更新后的配置按预期运行,在复制现场条件的受控测试环境中进行了验证。这使工程师能够确认系统在不同场景下的行为,并根据需要优化配置。

一张写有“PLEASE LEAVE UP AS IS”的标志贴在机器上

AADvance® 安全系统测试与验证

更新的方法引入了更一致且可预测的系统响应,提高了操作员信心,并降低了未来中断的可能性。AADvance® Control System从运营风险源转变为更可靠、更具弹性的安全平台。

结果

减少停机,增强合规性,提升系统性能

更新后的 AADvance® Control System 配置符合 NAMUR NE43 行业标准,显著减少了不必要的跳闸,最大限度地减少了意外停机,并有助于避免相关的生产损失。系统现在能够区分正常过程条件与真正的故障,从而提升了运营稳定性。

坚实的安全基础与未来可扩展性

该解决方案还增强了安全系统的整体完整性。通过改进故障检测与处理方式,AADvance® Control System 为人员和设备提供了更可靠的保护。

标准化配置还简化了维护,降低了运营团队的复杂性。凭借更一致、可预测的系统,故障排查和未来升级变得更加便捷高效。

此外,该方法为更广泛的现代化升级奠定了基础。该设施现在可以在其安装基础上应用这些配置标准,支持长期的可靠性和可扩展性提升。

发布时间 2026年6月29日

主题: Empower People Build Resilience Digital Thread Process Solutions Safety Solutions Oil & Gas Safety Products
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 使用 AADvance® Control System减少跳闸