缅因大学流程开发中心 (PDC) 为造纸厂商提供了研究新型可持续产品的机会,也为学生参与行业创新提供了平台。
- 过时的卷料处理驱动系统导致计划外停机事件
- 零件供应有限,导致生产恢复延迟,有时长达一周或更久
- 取消技术服务使 PDC 制造客户每次损失高达 2 万美元
- 机器不可靠性威胁到 PDC 的运营和预算
- 关键基础设施升级将提高可靠性、生产力和资产网络安全
- PDC 将能够尽可能提高机器可用性并尽可能降低项目风险
- PDC 将能够继续作为一流的森林产品研究机构为制造商、教师和学生提供服务
缅因大学工艺开发中心 (PDC) 是全球知名的合作伙伴,专为需要使用测试设施进行产品和工艺创新的纸浆和造纸制造商提供服务。森林纤维包装是塑料的可持续替代品,领先的包装和造纸制造商的研究人员定期使用 PDC 的试点造纸机和技术服务。
虽然大多数 PDC 客户位于北美,但欧洲和南美的公司也在追求可持续包装,并依赖 PDC。PDC 还支持缅因大学教师的研究,并让缅因大学的学生参与有偿的实践学习体验。
计划外停机时间增加
维护传统自动化系统变得越来越困难,35 年后,试验纸机的卷纸处理驱动系统故障频发。停机事件给 PDC 客户带来的损失高达每次 20,000 美元,收入损失也影响了 PDC 的运营预算。试验纸机的不可靠性威胁到了 PDC 作为纸浆和造纸行业研究领先中心的声誉。系统崩溃还干扰了缅因大学教师的研究和学生的学习。
“试验纸机是我们大学的命脉,”PDC 主任 Colleen Walker 博士说。“行业界花费了大量时间和金钱来到这里试验他们的新产品,而我们不得不让他们回家,因为机器崩溃了,我们无法重新启动。我们不必全天候运行,但更重要的是,当我们需要运行时,我们必须能够运行。”
当 PDC 向 UMaine Pulp & Paper Foundation 寻求帮助,以升级过时的协调驱动系统时,Packaging Corporation of America (PCA) 作为基金会的企业成员以及 UMaine PDC 和 Rockwell Automation 的长期客户,挺身而出。UMaine PDC 选择 Rockwell Automation 作为解决方案提供商,并为这项重要的现代化升级提供资金支持。
PCA 建议采用罗克韦尔自动化的纸张卷料处理协调变频系统解决方案,以提高可靠性并尽可能延长 PDC 试点纸机的正常运行时间。在工程师工作站中集成 PremierSystems™ 工具集和增强型 TrendPlus,PDC 操作员将通过预测性诊断和分析功能获得更高的可见性和可操作数据。
专为高效、可靠、可持续的纸张卷料处理而设计
罗克韦尔自动化采用了专为应对纸张卷料处理复杂性而设计的协调驱动系统全球解决方案标准,从正确关闭压榨辊到正确构建卷料轮廓。无缝的电力和过程集成减少了工程和调试时间。更快的生产时间和机器可靠性、持续的进步和长期支持使罗克韦尔自动化解决方案成为 PDC 的合适选择。
尽可能缩短停机时间,利用数据优化生产
PremierSystems 通过统一的界面简化了造纸机的操作和维护工作。高级诊断工具缩短了故障排除时间,帮助操作员在没有额外支持的情况下解决运行问题。借助数据赋能,操作员可以更快地解决问题并提高工作效率。
内置于 PowerFlex® 755T 交流变频器系列 的罗克韦尔自动化预测性诊断还可通过提供关键组件寿命的可见性和检测即将发生的设备故障来提供早期警告。这些高级诊断功能有助于减少非计划停机时间和与运行故障相关的过度维修费用。PremierSystems 中嵌入了必要的文档和其他技术支持基础设施,这意味着操作员可以独立且自信地做出正确的决策。
增强型 TrendPlus 也是诊断解决方案的一个重要组成部分。由 iba America 有限责任公司开发的高速数据采集软件以 5 毫秒的速率捕获数据,将控制器看到的所有内容转换为可分析的数据。罗克韦尔自动化通过将其集成到 PremierSystems 工具集并以特定于驱动系统解决方案的方式进行配置,为此趋势包增添了价值。
学生主导现代化规划
缅因大学工程系学生与PCA 和罗克韦尔自动化合作,制定了系统升级的工作范围。这成为学生的毕业设计项目,并用于通知项目提案和实施计划。
随着计划于 2025 年初实施的先进网络处理驱动系统的到来,PDC 将再次为其客户提供可靠的试点造纸机性能。这一顶级的森林产品研究设施将继续支持制造商、教师和学生的创新。
罗克韦尔自动化将为驱动系统升级提供全面支持,包括启动和调试。我们很高兴能与 PCA 一起支持 UMaine PDC,并感谢有机会帮助 PDC 迈向智能制造。
无论学生对造纸行业、可持续包装还是制造机械感兴趣,这次现代化升级都将为他们提供机会,了解并培训先进的自动化解决方案。
“PDC 的目的是为行业服务,但它也旨在让潜在学生对一所使用森林纤维开发可持续解决方案的学校感兴趣,”Walker 说。“学生们希望从事能够解决真正重要问题的职业。这次升级使我们保持相关性并朝着这个方向前进。这次现代化升级将为行业用户提供更多信息,并向 UMaine 学生展示当今的可能性。”
发布时间 2024年9月11日