自 1972 年以来,LeMatic 一直以提供领先的烘焙解决方案和设备全生命周期的卓越客户服务而自豪。
“我们的专业领域是切片和初级包装,”LeMatic 总裁 Richard Kirkland 说。“虽然我们现在的大多数客户都是大型批发面包商,但我们正在开发设备来帮助中型面包商完成工作。”
这家家族企业总部位于密歇根州杰克逊,支持遍布 40 多个国家的装机量。LeMatic 是 Rockwell Automation® PartnerNetwork™ 计划的一部分。
早期采用技术推动差异化
LeMatic 的成功源于其快速识别不断变化的行业挑战的能力,以及利用新技术的力量来满足客户需求。
“从历史上看,LeMatic 一直是 Rockwell Automation 解决方案的早期采用者,”Kirkland 说。“我们拥抱新技术,并将大量产品开发工作用于将其融入我们的产品中。”
举例来说:公司现在为所有主要设备提供远程连接,以更好地为客户服务。
LeMatic 控制工程师 Chris Wojton 表示:“我们没有花 15 个小时坐飞机,而是通过以太网在东欧的设备上完成了 10 分钟的维修工作。由于疫情,我们无法出行,但我们仍然使用远程连接和机载摄像头调试了南美洲的包装机生产线。”
使用 Emulate3D 软件进行有影响力的概念验证
LeMatic 还将新数字工具融入其机器开发流程中。
例如,该公司最近使用 Emulate3D® 数字孪生软件指导新机器 P7 模式成型机的产品设计和客户参与。
P7 建立在罗克韦尔自动化® 控制平台上,是一款复杂的机器,旨在将单个包装产品排列成更大的包装配置。产品通过传送带单列进入机器,并由悬挂式机器人门架系统即时拦截。该系统对产品进行定向,并将分组释放到可伸缩传送带上,后者将产品放到托盘上。
“借助 Emulate3D,我们使用 CAD 模型创建了一个仿真,并在概念验证期间向客户展示了机器的运行情况,”LeMatic 电气工程师 Glen Wheaton 解释道。“我们还将机器程序加载到 PC 中,以精确模拟产品在线运行的方式——在购买任何 PLC 之前。”