Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

您的 OEM 能否帮助您设定 KPI?

JC Ford 正在使用 ThingWorx IIoT 平台帮助客户更好地了解其运营情况,并了解其与行业标准的对比情况。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
玉米饼生产线

Scott Ruhe 是 JC Ford, Co 的总裁兼首席执行官,该公司是一家 OEM,提供各种玉米饼和玉米片生产设备。

JC Ford 的节能生产线在短短 1 小时内就能生产多达 7000 打玉米饼、4000 磅玉米片和 4000 打墨西哥玉米饼或炸玉米饼。他们使用优质材料和新技术制造设备,所有这些都旨在满足行业的最高标准。

JC Ford 帮助客户访问数据并设定 KPI

JC Ford 正在使用 ThingWorx IIoT 平台帮助客户更好地了解其运营情况,并了解其与行业标准的对比情况。

JC Ford 总裁兼首席执行官 Scott Ruhe

Scott Ruhe

JC Ford, Co 总裁兼首席执行官

洞察力,助力改进决策和产品质量

作为新功能的一部分,JC Ford 开发了一个基于PTC ThingWorx 工业物联网平台的应用程序,帮助客户访问运营数据,以改进决策和产品质量。PTC 是罗克韦尔自动化的战略联盟合作伙伴。

“作为设备供应商,我们有幸进入各个工厂,了解一些公司在某些方面做得比其他公司更好,并从这些环境中学习,”Scott 说。“现在,通过这个应用程序,我们为客户提供了一个仪表板,让他们能够了解自己的生产线在各自的运营中表现如何,以及与行业标准相比如何。”

该应用程序允许客户根据原材料使用情况(包括玉米、油和水分)监控和测量产量结果,然后确定粮食质量、季节性变化、效率和其他因素如何影响这些产量。他们还可以监控能源和劳动力使用情况。

“客户可以先从单条生产线开始,检查整体数字,为每个数据点设定关键绩效指标,并确定该生产线的标准。他们可以从办公室或手机上查看生产线的表现,”Scott 解释道。“然后,假设他们在美国有 7 条或 15 条生产线,他们可以为每个地点制定标准,监控其效率,并让每个人都负起责任。”

随着数据访问量的增加,客户可以更好地管理资源消耗并降低材料成本,同时保持产品质量。此外,随着能源监测技术的进步,这些客户可以通过发现减少能源需求和相关碳影响的机会,满足消费者和监管机构对更可持续运营的不断增长的需求。

更好的服务和支持

制造商并不是唯一能从监控生产线和机器性能的能力中获益的对象。JC Ford 也会受益。大约 80% 的 OEM 业务来自回头客。

“这主要得益于购买后的支持。现在,通过数据仪表板和对我们系统的远程访问,我们可以为客户提供更好的服务和指导,最终减少他们的停机时间,”Scott 说。“此外,我们从客户的产量和效率中获得的信息将帮助我们改进设备。每个人都会受益。”

主题: Food & Beverage Thingworx IIoT
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 您的 OEM 能否帮助您设定 KPI?