Loading
案例研究 | 采矿
Recent ActivityRecent Activity

采矿业务实现控制基础设施现代化

Excelpro 帮助一家大型采矿企业用专为性能、可靠性和未来增长打造的现代化平台取代了分散的传统控制系统。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工头伸出手臂,指引工人在露天采矿坑中的方向
excelpro 徽标

Excelpro 是一家自动化系统集成商、电气承包商和控制面板制造商,帮助公司优化工业运营。

客户是一家大型采矿企业,管理着一个集铁路运输、堆场管理、物料回收和海运装载作业于一体的散装物料输送网络。

挑战

  • 高产量工业运营,控制复杂
  • 传统设备导致不稳定
  • 系统架构不支持扩展
解决方案

  • PlantPAx® 分布式控制系统
  • 可编程控制器
  • FactoryTalk View SE
  • FactoryTalk® Historian
  • FactoryTalk® AssetCentre
结果

  • 端到端可见性
  • 更高的可靠性
  • 更强的安全性
  • 更快的故障排除
  • 面向未来的可扩展性
  • 一致的用户体验
  • 改进的协调能力
挑战

过时、碎片化和运营风险

该运营的传统控制架构基于老化的 PLC-5® 硬件和第三方控制系统的混合,带来了重大的可靠性、可维护性和安全性挑战。

码头的大容量运营需要紧密协调的顺序、强健的互锁,以及跨多个互联系统的实时可见性,包括:

  • 铁路运营可同时管理多列火车
  • 火车卸载系统
  • 堆场堆垛设备
  • 堆场回收设备
  • 船舶装载系统
  • 广泛的输送网络连接所有运营区域

尽管该设施在工业运营中至关重要,但其传统环境难以支持所需的协调水平。多年来的分散式改造导致编程标准不一致、系统反复出现不稳定,以及故障排除能力有限。

操作员面临的挑战包括系统可见性有限、不同机器间导航不一致、上下文报警信息极少,以及缺乏对超控和旁路状态的集中视图。

维护人员在故障排除期间经常需要直接访问 PLC 逻辑,从而增加了安全风险和停机时间。

合作关系的起点

面对与老化控制基础设施相关的日益增长的风险,客户选择与Excelpro合作,Excelpro 是加拿大领先的工业自动化系统集成商之一,也是 Rockwell Automation 金级系统集成商合作伙伴。

Excelpro 在大规模现代化项目、定制控制系统开发、虚拟化、HMI/SCADA 标准化以及工业运营生命周期管理方面拥有丰富经验。

团队的任务是评估现有环境、开发面向未来的系统架构,并消除多年来分散编程实践带来的运营不稳定性。

解决方案

统一的 PlantPAx® 和 ControlLogix® 架构

Excelpro 使用 Rockwell Automation 的 ControlLogix® 平台和 PlantPAx® 分布式控制系统架构对整个控制环境进行了现代化升级。

项目方法论:

  • 详细的系统发现和评估
  • 现场操作员和技术人员参与
  • 协同开发 HMI 和 PLC 标准
  • 分阶段部署和调试

技术系统设计

  • PlantPAx® DCS 架构和库
  • 10 台 ControlLogix® 控制器
  • 30 个 FactoryTalk View SE HMI 客户端
  • 12 台 FactoryTalk View SE 冗余虚拟化服务器
  • 集中式高可用性架构
  • FactoryTalk® Transaction Manager 集成
  • FactoryTalk® Historian 集成
  • FactoryTalk® AssetCentre 集成

端到端集成的工业运营和安全增强

新系统在整个码头引入了全面的运营可见性,使员工能够监控状况、验证现场活动,并做出更明智的决策。

主要功能包括:

  • 铁路视图(终端返回环路)
  • 场地范围的概览画面,带有机器特定的控制限制(仅执行本地控制)
  • 任务管理
  • 实时监控超控和旁路列表
  • 摄像头视频直接嵌入 HMI 以进行现场验证
  • 从远程操作位置远程控制选定设备

提升操作员意识

Excelpro 实施了符合 ISA-101 原则的高性能 HMI 图形,以提升可用性和态势感知。改进措施包括减少颜色使用以突出异常情况、标准化导航和面板行为、提供上下文相关的操作信息,以及合理化报警优先级和报警管理。

现代化的 HMI 环境提升了对关键过程条件的可见性,使操作员能够更有效地应对工厂事件。

故障处理工作流程改进

升级后的环境通过提供详细的设备面板和互锁可视化功能,增强了故障处理能力。此外,还为维护人员提供了主动、历史和旁路报警管理,以及参数更改审计记录。

因此,技术人员可以在不例行访问 PLC 代码的情况下诊断和解决问题,从而提升安全性,同时缩短维护响应时间。

结果

现代化、可扩展且具备弹性的运营

升级后的系统带来:

  • 涵盖整个码头的端到端可见性,包括铁路、卸载、堆垛、回收和船舶装载
  • 通过标准化PLC/HMI代码实现更高可靠性
  • 强大的网络安全性和严格的访问管理
  • 采用符合ISA‑101的高性能图形,实现更快的故障排除
  • 可扩展的系统架构,为未来自主运营做好准备
  • 整个堆场内一致的操作员用户体验
  • 多台机器与列车之间的协调性提升

通过客户、Excelpro与Rockwell Automation的协作,项目交付了由现代HMI环境支持的统一ControlLogix®与PlantPAx®控制架构。

除了平台现代化,运营现已受益于更高的可靠性、改进的工业运营可见性、集成的工作流程、增强的故障排除能力以及更安全的设备管理实践。

最终实现了一个可扩展且具备弹性的工业自动化平台,为客户未来的运营目标提供支持。

发布时间 2026年8月25日

主题: Build Resilience Optimize Production Mining Distributed Control Systems Programmable Controllers FactoryTalk AssetCentre FactoryTalk Historian FactoryTalk View PlantPAx PlantPAx DCS
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 采矿业务实现控制基础设施现代化