Loading
案例研究 | 氢气
Recent ActivityRecent Activity

“一瓶一码”,ThingWorx®赋能储氢瓶全链追溯

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Green hydrogen factory concept. Hydrogen production from renewable energy sources
Mestime Information Technology Logo 麦斯时代

北京麦斯时代信息技术有限公司成立于2007年,是北京市高新技术企业,具备双软认证的软件企业资质,公司已经拥有数十项专利及自主知识产权,致力于工业自动化领域的生产智能化应用,以及生产过程的能源管控的一体化解决方案。北京麦斯时代信息技术有限公司是罗克韦尔自动化(中国)的系统集成商(System Integrator Partner)。

挑战

  • 人工追溯效率低,问题定位耗时
  • 关键工序参数人工监控易偏差
  • 全生命周期追溯标准严苛
  • 多型号生产工序切换易出错
解决方案

  • 基于ThingWorx打造全追溯体系
  • 部署OPC Router集成全车间设备数据
结果

  • 质量追溯效率大幅提升
  • 100% 满足GB/T 35544等合规要求
  • 工艺违规率下降,质量一致性提升
  • 树立氢能装备数字化追溯行业标杆
挑战

行业爆发期,储氢瓶安全管控遇难关

当前,全球氢能产业正处于爆发式增长的关键阶段,储氢瓶作为氢能储运的核心设备,其安全性与质量可靠性直接关系到产业链的命脉。某头部氢能储氢瓶企业面临着一系列发展挑战:

  • 质量追溯效率亟待提升:储氢瓶质量问题追溯,高度依赖人工排查,单瓶追溯耗时较长,严重拖累质量整改效率;
  • 工艺一致性管控严苛:储氢瓶生产涉及缠绕、固化、水压测试等多道核心工序,对缠绕角度、固化温度、压力参数等要求极高,人工监控易出现数据偏差与参数超差;
  • 合规性要求升级:储氢瓶作为特种设备,需满足 GB/T 35544 型式试验、ISO 9001 等标准,全生命周期闭环数据追溯诉求迫切;
  • 柔性生产需求凸显:随着氢能应用场景多元化,储氢瓶型号、压力等级日益丰富,工序切换易现跳站、错配隐患。
解决方案

打造 “一瓶一码” 的全追溯数字网

近期,罗克韦尔自动化与北京麦斯时代签署系统集成商授权,并展开了深度合作。在本项目中,双方强强联手,在数字化解决方案落地、技术整合等层面,为该头部储氢瓶企业提供技术支持,以进一步提高企业的生产管控水平,助其在激烈的市场竞争中保持优势。

针对氢气瓶生产的场景特殊性,罗克韦尔自动化 ThingWorx 工业物联网平台能自动生成 X-R 控制图等分析工具,实时监控工序稳定性、预测潜在波动,实现工艺一致性质效双升。同时,ThingWorx 工业物联网平台采用 AES-256 加密存储、TLS 1.3 加密传输,异地灾备保障(RTO≤2 小时),高度适配敏感的储氢容器数据应用。

最终,项目成功构建了新一代的“一瓶一码一报告”全流程追溯体系,并为每只储氢瓶都赋予了唯一的二维码 / RFID “数字身份证”,绑定从原料入库、生产工序到成品交付的全生命周期数据,更实现了诸多功能:

  • 数据中枢贯通:部署 OPC Router 中央通讯平台,全域打通车间 PLC、传感器、检测设备、ERP/MES 系统,实现了关键工序段数据的实时采集和统一汇聚。
  • 可靠数字赋能:依托企业级高可用架构 (HA) 与云端 / 边缘灵活部署,实现了 99.99% 的业务连续性保障,即使在复杂工况下,储氢瓶的生产数据采集、工序合规性校验、实时质量监控也全程无断点。
  • 智能质控把关:通过 ThingWorx 工业物联网平台配置关键参数阈值,包括缠绕角度等,实时监控生产过程,超限即刻触发声光报警与邮件通知,并自动生成分析工具监控工序稳定性,提前预警潜在波动。
  • 柔性工序管理:支持通过 Excel 模板或前端界面动态配置生产流程,快速适配不同型号储氢瓶的工艺切换,彻底规避工序跳站、参数错配风险,保障操作规范性。
结果

树立安全标杆,安全合规全升级

目前,罗克韦尔自动化携手北京麦斯时代,已帮助该客户实现了储氢瓶生产全流程的数字化管控,让高压容器的生产过程,转化为了可量化、可预测、可决策的数字基因库。

北京麦斯时代项目负责人表示,我们在项目中深度融合了 ThingWorx 工业物联网平台的数字化能力与储氢瓶生产工艺特性,打造的智能追溯系统不仅是质量管控的工具,更为建设透明化、高可靠、零缺陷的储氢容器智造工厂提供了可复制行业范本。

这套全流程、零断点、合规的智能追溯系统,让该客户收获了诸多价值,实施成果也获得了其高度认可:

  • 质量追溯效率:凭借 ThingWorx 工业物联网平台的正反向追溯功能,质量问题追溯时间从 4 小时缩短至 3 分钟,输入瓶体唯一序列号,即可秒级定位问题工序及同批次影响范围,做到精准召回,降低质量损失。
  • 合规性保障:全生命周期数据链完整覆盖原料批次、工艺参数、设备状态、质检记录等关键信息,帮助该企业满足 GB/T 35544 型式试验追溯要求,全生命周期数据链通过国家气瓶型式试验认证。
  • 生产稳定性:系统实现了工艺参数的实时监控与异常的自动拦截,参数违规率下降 95%。

发布时间 2026年9月7日

主题: Build Resilience Optimize Production Empower People Drive Sustainability Digital Transformation Hydrogen FactoryTalk InnovationSuite
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left “一瓶一码”,ThingWorx®赋能储氢瓶全链追溯