Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

FPS 保持冷静——并提高效率

得益于 PlantPAx DCS,这家定制工业冷冻机的领先供应商将控制设计时间缩短了约 20%。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FPS 保持冷静——并提高效率 hero image

挑战

  • 简化新土豆加工厂定制冷冻机的设计和集成

解决方案

基于 PlantPAx DCS 的智能过程控制解决方案,具有以下特点:

  • Allen-Bradley ControlLogix 控制器
  • Allen-Bradley PowerFlex 753 和 525 交流变频器
  • Allen-Bradley PanelView 图形终端

成果

  • 将工程设计时间和面板组装时间缩短约 20%
  • 加快与全厂系统的集成
  • 实现节能运行
  • 简化故障处理和维护

当消费者为食品支付高价时,他们期望获得始终如一的质量。无论买家是为餐厅菜单还是家庭餐桌挑选食品,冷冻食品在保持营养和风味方面都难以被超越。

但食品行业却很挑剔。

“在冷冻过程中,即使是温度或时间的微小变化,也会影响食品的质量、口感和质地,”FPS 食品加工解决方案电气工程经理 Sean Cao 说。 “在工业应用中,保持一致的温度控制并尽可能提高产量至关重要。”

作为食品冷却和冷冻设备领域的全球领导者,FPS Food Process Solutions 提供旨在满足严格卫生要求的创新系统。凭借在食品行业的良好声誉,这家私营公司近年来实现了两位数的增长。FPS 总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华郊区的里士满。

中游挑战 – 双重考验

最近,一家总部位于爱达荷州、专门生产餐厅级冷冻产品的食品和农业企业向 FPS 寻求解决方案。基于其土豆产品线的成功,该食品公司计划在温尼伯的新工厂扩大生产能力。

新工厂设计了两条生产线,一条用于生产薯条,另一条用于生产成型的土豆制品,如土豆饼。FPS 承包了每条生产线上的冷冻机。

“这两种产品的加工要求截然不同,需要不同的冷冻技术,”Cao 解释道。

隧道式冷冻机适用于快速冷冻的炸薯条。螺旋式冷冻机则适用于成型的土豆制品,这些产品必须更慢地冷却。在这两种情况下,冷冻过程都发生在中游——烹饪和包装之间。

“由于我们的冷冻机处于生产过程的中间环节,它们会影响上游和下游的应用,”Cao 说。“因此,机器的可靠性和正常运行时间至关重要,它们会影响整个生产线的生产率。”

事实上,当冷冻机出现故障时,通常整个生产线都必须停止运转。

每次都提供定制化解决方案

与所有 FPS 冷冻机一样,针对土豆加工厂的解决方案也经过了定制设计,以满足特定的应用要求。

FPS 建造的隧道式冷冻机的产能为每小时 56,000 磅,螺旋式冷冻机的产能为每小时 13,000 磅。

在隧道式冷冻机中,单独快速冷冻 (IQF) 过程将刚刚焯水的炸薯条的温度从 190°F 降至 0°F,大约需要 20 分钟。IQF 过程使用制冷盘管和风扇系统来循环冷空气,以便在炸薯条通过传送带进入隧道时进行冷却。

“螺旋冷冻机基于类似的制冷理念,但使用螺旋输送机来运输产品,并保持土豆饼的独特水分和质地,”Cao 说。

螺旋冷冻机的循环周期约为 45 分钟。

可维护的建筑。高效的控制。

为了尽可能提高清洁性和正常运行时间,FPS 尽可能将内部组件安装在外部,从而减少内部组件数量。此外,所有电动机都可以安装在外部,以提高耐用性并减少需要清洁的内部组件数量。

可维护、卫生的设计只是延长正常运行时间的一个方面。另一个方面是稳定、精确的气流 – 以及易于使用的控制系统。FPS 在其新的工业冷冻机上采用了 PlantPAx® DCS,这是罗克韦尔自动化提供的现代分布式控制系统。

“我们的客户在其新设施中采用了 PlantPAx 标准,”Cao 说。“他们要求我们使用 PlantPAx 来简化整个运营过程中的集成。”

两个冷冻机的控制平台均采用 Allen-Bradley® ControlLogix® 5570 控制器。Allen-Bradley PowerFlex® 753 和 525 交流变频器 控制风扇和传送带。HMI 基于 Allen-Bradley PanelView™ 图形终端,系统集成在 EtherNet/IP™ 网络中。

系统中集成了各种 RTD 传感器,用于监测冷冻机和产品温度。使用 PID 回路调整制冷阀和传送带速度,以满足要求。

风扇控制是两个冷冻机运行的核心,也是实现高效运行的关键。

“在隧道冷冻机中,PowerFlex 变频器控制着 22 台风机,”Cao 说。“将风机转速精确匹配到每个配方的过程要求,有助于降低能耗。”

更智能的系统设计之路

虽然 FPS 对罗克韦尔自动化控制系统非常熟悉,但该公司仅第二次使用 PlantPAx DCS 进行系统设计。

在首次实施(一个大型的全站点项目)中汲取的经验教训很容易扩展到两个较小的冷冻系统。

“无论项目如何,所有系统编程的基础都已在 PlantPAx 中开发完成,”Cao 说。“换句话说,PLC 和 HMI 编码是预定义的 – 并且用户自定义指令 (AOI) 和全局对象使配置变得更加简单。”

FPS 估计,PlantPAx 系统帮助他们将设计时间缩短了约 20%。

“通过 PlantPAx,我们简化了流程,并满足了客户对一致性系统的要求,从而简化了集成、操作和维护工作,”Cao 说。

了解有关罗克韦尔自动化如何帮助提高机器制造商绩效的更多信息。

发布时间 2020年9月9日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Food & Beverage Programmable Controllers Drives PlantPAx PlantPAx DCS
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left FPS 保持冷静——并提高效率