您可能还对以下内容感兴趣
Coiltech 是 Çağdaş Makina 的子公司,成立于2000年,最初位于100m²的厂房,现已稳步发展为占地12000m²的工厂,成为全球领先的冲压送料机械供应商。
如今,公司出口到70多个国家,供应开卷机、矫直机、调平机和伺服辊式送料机、冲压送料系统、定尺生产线、冲压传送解决方案以及各类特殊项目。
- Coiltech 需要制定价值主张,以帮助其满足并超越北美市场的需求
- 在竞争激烈的市场中实现差异化,同时赢得领先汽车一级供应商的信任
安装了Rockwell Automation解决方案,其中包括:
- Allen-Bradley® CompactLogix™ 可编程控制器
- Allen-Bradley Kinetix® 伺服驱动器
- Allen-Bradley Kinetix MMA 异步电机
- Allen-Bradley POINT I/O™ 模块
- Rockwell 全球OEM技术顾问(GOTC)和本地团队提供的深入支持
- 为未来数字化和运营灵活性而设计的现代可扩展架构
- 帮助打入北美市场
- 更现代化的机器控制解决方案
- 增强的物料输送
- 更流畅的过程调整,干预更少
- 远程监控
- 为汽车数字主线创建数据
- 比其他自动化供应商更易于编程
- 为未来的现代化和工厂扩建计划奠定更坚实的基础
在最近为加拿大领先的一级汽车行业供应商实施的项目中,土耳其机器制造商 Coiltech 面临着在两个工厂(其中一个位于墨西哥)更换三条生产线的挑战。
“北美市场很难进入,”Coiltech 外贸经理 Volga Gürsel 解释道,“除了传统的思维方式外,北美市场还被本地和中国的设备所占据,这些机器的外观和操作方式都非常相似。
“还有很多老旧的机器,其中很多需要更新和更换,以便利用现代技术,包括数字化。但我们不能指望公司会简单地转向来自 Türkiye 的自动化供应商,因此我们必须努力让这家领先的一级供应商加入我们。我们对 Türkiye 的一流制造设施进行了深入考察,同时 Rockwell Automation 在当地市场的存在也为此提供了帮助。
“最终使 Coiltech 脱颖而出的是,我们能够将现代机器设计、先进自动化、应用专业知识和响应迅速的客户支持结合成一个解决方案,以满足客户的特定生产要求。客户不仅仅是在寻找替换设备;他们在寻找一个能够支持未来增长、现代化和数字主线转型计划的长期技术合作伙伴。”
在北美地区已有 120 + 条生产线的基础上,Coiltech 最近为两家不同的客户工厂提供了两条新生产线——包括紧凑型送料机和摆动剪切机——这两条生产线均部署了来自 Rockwell 的多种自动化解决方案,以控制送料速度精度和送料长度。这些解决方案包括Allen-Bradley® CompactLogix™可编程控制器、Allen-Bradley Kinetix®伺服驱动器和 MMA 伺服电机,以及Allen-Bradley POINT I/O™模块。Coiltech 还获得了 Rockwell 全球 OEM 技术顾问(GOTC)和本地团队的深入支持。
Gürsel 补充道:“Rockwell 显然是我们北美机器自动化的首选,我们设定了一些严格的标准和交付时间表,但最终我们交付的自动化架构和先进的机器设计完全契合客户需求。
“除了技术本身,Rockwell 在北美地区的强大影响力、响应迅速的本地支撑结构以及在最终用户中的广泛认可度,都是我们做出这一决定的重要因素。这有助于降低项目风险,并在整个实施过程中为 Coiltech 和客户带来信心。
“我们的新型机器还为客户带来了更多运营优势。除了拥有现代化的售后服务计划、数字化的 24/7 支持以及更易获得的备件外,我们的机器还更能应对当前使用的更硬材料,而老旧设备则难以加工这些材料。
“Rockwell 提供的数字化能力同样受到最终用户青睐。要改造为现代控制解决方案,成本可能达到新生产线的 40 ~ 50%,因此升级整台机器更为合理,尤其是考虑到所有额外的性能优势。连接性还使我们能够提供远程支持,而数字架构为客户生成了关键数据,以便输入到汽车 OEM 经常指定的数字主线中。
“在条件允许的情况下,我们还与客户合作,量化与生产力、工程效率、设置优化和运营灵活性相关的改进,帮助他们更好地理解现代化的长期价值。”
Coiltech 的客户正在享受 Rockwell Automation 现代工业技术带来的好处,包括能够以更少的工程干预来修改批次参数、更高的生产灵活性,以及为未来扩展和数字化而设计的平台。
Gürsel 补充道:“现代 Rockwell 控制解决方案还使我们能够更贴合客户的具体需求和要求来定制我们的机器。它还将为我们的客户提供更便捷的未来现代化和扩展路径,考虑到汽车行业的变化速度,这一点尤为重要。
“其结果是,当产品参数发生变化时,该解决方案所需的工程工作量更少,使操作员能够更快地响应不断变化的生产需求。对于面临产品多样化和对灵活性需求日益增长的制造商来说,这与机器性能本身同样宝贵。
“除了能够更轻松地处理新材料外,我还认为我们的机器外观更加现代,就像意大利跑车一样,与它们所替代的设备相比更具一流的外观。现代化的制造工厂同样值得关注。
“我们与 Rockwell 建立了良好的合作关系,并在许多其他机器中采用了其自动化和安全解决方案。技术支持在本项目中尤为重要;与其他供应商相比,我们发现对我们问题的响应更加便捷和迅速,我们得出的结论是,Rockwell 的运作方式更像一家规模较小、反应更灵活的公司。此外,从另一家自动化供应商迁移过来相对顺利,我们的工程师发现编程环境更加易用。”
Gürsel 总结道:“在 Rockwell 的帮助下,我们将继续发展我们的品牌并拓展北美市场,进一步扩大我们已在 70 个国家服务的数千台运行中的机器。我们的目标是在 Rockwell 的支持下成为全球领先的冲压送料系统公司。凭借这样的自信步伐,加上我们年轻且充满活力的团队和以客户为导向的工作理念,我们对未来充满信心。”
发布时间 2026年10月16日