Loading
案例研究 | 生命科学
Recent ActivityRecent Activity

满足医疗设备生产需求

基于罗克韦尔自动化 MagneMover LITE 的自动化 NTH 设备装配系统将机器速度提高一倍,并将每个零件的价格降低了 40%。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
生命科学装配线 快节奏自动化 nth
自动化 nth 徽标

Automation NTH 专注于为各行各业提供咨询、定制交钥匙设计和系统优化服务。该公司总部位于田纳西州纳什维尔,在生命科学、汽车和电子行业拥有丰富的专业知识。

挑战

  • 提高设备装配系统的产能,降低每个零件的成本。
解决方案

  • 罗克韦尔自动化 MagneMover LITE 智能传送系统。
结果

  • 生产能力和速度翻倍。
  • 每个零件的价格降低 40%。
  • 占地面积减少约 38%。
挑战

变革性技术

对于许多患者来说,创新医疗设备已经改变了他们的护理方案。这些设备使用先进的传感器来监测重要的健康指标。

数据通过手机或其他设备传输给患者 ,也可以直接连接到其他医疗设备。

Automation NTH 工程副总裁 Jeff Buck 表示:“组装监控设备是一个严谨的过程。我们公司在高精度离散应用方面表现出色。”

Automation NTH 总部位于田纳西州纳什维尔,Automation NTH 专注于咨询、定制机器制造和系统优化。虽然该公司服务于许多行业,但它在生命科学、汽车和电子行业方面积累了特定的专业知识。Automation NTH 是 罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 计划的成员。

 

加快生产

Automation NTH 接洽了一家从手动组装转向自动化生产的医疗设备制造商。与任何医疗设备一样,该设备也需要接受 FDA 设计验证,其中包括对整个过程中的制造控制进行验证。

首先,Automation NTH 确定了大约 30 个精确工艺步骤的要求。

“该过程包括弯曲细线、焊接、分配环氧树脂和固化等复杂步骤,”Automation NTH 的员工控制工程师 Joe Cocchini 解释道,“这仅仅是设备的一个部分。”

该装配系统运行在基于 Allen-Bradley® 控制器 的罗克韦尔自动化平台上。为了将设备运送到每个装配站,Automation NTH 选择了皮带驱动传送系统。

Automation NTH 负责委托验证模块化装配系统,并将其投入生产。 

“随着客户的持续扩张,他们要求我们确定一种提高产能和降低成本的方法,”Buck 说。“具体来说,他们希望保持经过验证的流程,同时降低成品的总体成本。”

解决方案

更具成本效益的方式

Automation NTH 确定,装配过程的生产成本受系统庞大规模的影响。

“组装系统位于无尘室中,这是一种成本高昂的环境,”Buck 解释道。“通过扩大制造规模来扩大生产会对产品价格产生不利影响。”

为了开发更具成本效益的方法,Automation NTH 转向了罗克韦尔自动化的 MagneMover® LITE™ 智能传送系统。

与传统传送带以固定速度和固定节距运行不同,MagneMover LITE 允许在更简单、更紧凑的轨道上独立控制磁力驱动载体。该系统设计用于高效运行轻载,并且作为一种无接触驱动系统,它在无尘室环境中表现出色。

Automation NTH 与罗克韦尔自动化技术支持合作,使用仿真软件帮助指导系统设计。

 

工作原理

自动化 NTH 专有软件引擎作为 MagneMover LITE 载体和控制器之间的接口。

“默认情况下,软件引擎配置为处理多达 100 个运营商和 100 个站点,”Cocchini 说。“它就像一个模板,每次开发系统时都可以使用。”

与机器人类似,MagneMover LITE 系统也可以使用手动模式训练,以将载体点动到精确位置。

“你只需遵循规章制度并进行教学,”Cocchini 说。

站点管理器功能使用户能够在不进行额外编程的情况下添加、删除或更改站点。它还会考虑用户自定义的行为和当前的机器状况,以确定下一个载体的最佳站点目标。

“一切都是动态的,”Cocchini 解释道。“MagneMover LITE 系统评估实时情况,然后自动选择对整体设备效率 (OEE) 影响最小的操作。”

虽然医疗设备是 100% 机器组装的,但制造商希望能够灵活地根据工厂业务需求,在各个工作站使用机器人或手动过程来挑选和装载物品。 

“我们设计了一种混合方法——这正是 MagneMover 大放异彩的地方,”Cocchini 说。

由于加速度、减速度、速度和位置均可编程,因此可以对同一设备进行修改,以支持手动或机器人“拾取和装载”过程。

结果

更高效的制造,更低的价格。

迄今为止,Automation NTH 已在美国和亚洲安装了六条基于 MagneMover LITE 的设备装配线。

“最终,我们能够使用 MagneMover LITE 重新配置解决方案并重新利用工具,同时保持经过验证的流程。”Buck 说。

“我们还将应用程序的占用空间减少了约 38%,从而使成本降低了 40%。”

最初的皮带驱动解决方案可以配置为两倍速。借助 MagneMover LITE,Automation NTH 可以在相同的空间内设计四倍速配置,从而基本上将应用的产能和速度翻倍。

“我们的主要目标是提高产量并降低每个零件的价格,以便让全球的患者更容易获得产品,”Buck 说。“我们做到了。”

了解有关我们PartnerNetwork 计划的更多信息。

发布时间 2023年9月11日

主题: Integrated Architecture Life Sciences MagneMover LITE Independent Cart Technology
订阅罗克韦尔自动化

直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 满足医疗设备生产需求