Loading
博客 | 生命科学

虚拟仿真技术的价值:助力制药行业数字化转型

生命科学公司如何充分利用虚拟仿真工具,帮助员工在保持安全社交距离的前提下高效工作?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
虚拟仿真技术的价值:助力制药行业数字化转型  hero image

新冠疫情大流行对各行各业造成了巨大冲击。全球原料药供应链因此受到波及,加之追捧所谓新冠特效药造成的药物突发短缺,这些因素都令生命科学行业从业者倍感压力。

在社交距离时代下,整个生命科学行业不得不重新审视工作场所安全。

无论是在实验室、无尘室还是生产车间,生命科学公司长期以来都将协作视为促成创新与高效的关键因素。对于一个向来崇尚“肩并肩、面对面”工作的行业而言,实施社交距离政策是难以想象的事情。

幸运的是,生命科学行业的领袖们可以借助全新的数字化工具重新规划工作场所,从虚拟世界中发掘意想不到的价值。

一次性生物反应器增强现实演示
Main Image
视频
一次性生物反应器增强现实演示

请观看这段无尘室演示短片,了解虚拟仿真工具如何发挥作用。

立即观看

远程协作和支持更具优越性

新冠疫情在全球不断蔓延,生命科学行业制造商正面临一个紧迫的问题:如何使关键工序保持最佳状态,同时尽量减少工厂内部人员的面对面接触?

同样作为制造商,罗克韦尔自动化也需要在自身领域解决这个问题,并思考如何服务和支持庞大的全球客户群体。远程虚拟支持工具是一种现成可用的解决方案,它不仅可以确保实施社交距离政策,还能从根本上改进协作过程和提升员工的技术支持体验。

想象一下,在手机或平板电脑上与专家开展协作,是不是就像使用 Facetime 与好友进行视频聊天?很显然,这样效果更好!借助支持实时视频播放的增强现实应用程序,资深技术专员便可实时查看您的设备。在视频聊天过程中,双方员工都能在屏幕上使用画笔工具精确标识故障位置,并提出可能的补救措施。

对于其他提升专家远程交互体验的工具,增强现实也是其核心所在。例如,专家可以利用这款工具录下自己的操作过程,制作出详细的分步指南。在执行相同操作的过程中,其他员工可以在虚拟环境中观看录像 (借助可穿戴设备或移动设备),从而增强信心和提高准确度。

保持个人空间,优化人员流动

随着保持安全社交距离成为新常态,制造商必须重新审视安全政策,涵盖范围不仅包括实验室、洁净室等环境控制区域,还包括休息室、仓库等其他区域。

总的来说,实施社交隔离,要求员工之间保持 2 米 (6 英尺) 的安全距离并不是件容易的事情。但是仿真技术或许可以帮到您。

我们曾利用自身积累的经验帮助医疗机构提升病患护理水平,如今也在帮助生命科学公司使用仿真软件和三维建模工具更好地分析工作流程中的瓶颈,并作出相应改进。这些软件也可建立病毒在人流密集区域的传播速度的模型,帮助企业预测潜在风险及影响。例如,让员工错峰上下班可以最大程度减少感染风险。而对于其他工厂而言,扩增员工消毒区或净化区也许是更好的方案。

还有其他方法可以保持安全社交距离吗? 瘦客户端管理平台可以让您的工厂保持高效运转,同时减少现场人员部署。具体方法是通过 我们的解决方案在移动设备上传输内容,并且与其他移动设备、个人计算机或瘦客户端共享数据。此外,还可获取网络摄像头或 USB 摄像头的实时视频流。这样可以显著扩大员工的视角范围,对工厂的更多区域进行监测,而无需进入现场。

同时,瘦客户端平台能够以较低的成本营造彼此保持安全距离的“控制室”。员工也可选择居家办公,安全访问所需的应用程序,对现有 IT 基础设施的影响极小。

远程工厂验收测试在未来是否可行?

有些时候,制造商很可能面临另一个难题:在实施社交距离政策的前提下,如何完成新生产线的试车?

虚拟工作环境也能在此时大展拳脚。如今,更多机器制造商正在使用动态数字孪生,希望能够在虚拟世界中解决设备问题,保证现场交付无虞。还有一些制造商在此基础上进行延伸,采用虚拟调试技术将机器连接至控制系统的逻辑块,在机器制造完成前即可了解其运转情况。

如果虚拟仿真技术的应用还能更上一层楼,会是什么样的光景? 或许我们可以使用虚拟仿真工具连接不同 OEM 厂商的成套设备,模拟真实运行环境,并且在安全的云环境中执行工厂验收测试 (FAT)? 而这就是我们一直在探寻的解决之道,帮助员工远程完成大量工作,同时简化未来现场安装、现场验收测试 (SAT) 和验证工作。

理论上来讲,上述过程还能实现纵向延伸,模拟现场设备与制造执行系统 (MES) 的交互过程,构建出用于测试和故障诊断的开放式沙盒模型。

上述例子仅仅是虚拟工作环境和数字化工具为生命科学制造领域带来巨大变革的缩影。我们都在探寻在现实世界工作的新方法。随着科技的不断进步,我们将不断致力于帮助客户发掘提升协作能力和生产效率的良方。

请深入了解我们的生命科学行业解决方案。

发布时间 2020年9月24日

主题: Life Sciences

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
在数字化转型中构建一个智能的互联企业
在数字化转型中构建一个智能的互联企业
博客
博客
在数字化转型中构建一个智能的互联企业
当前,全球制造业正在迎来新一轮的竞争和智能制造转型热潮。作为制造业企业来讲,如何实现智能转型?从哪里开始着手?需要解决哪些问题?您是否正被这些问题所困惑?根据埃森哲研究报告披露,当前84% 的企业高管相信数字化及工业互联网技术可以为他们企业运营带来新的利润增长点, 但是却只有7% 的企业制定了实施策略。 因多数人不知道从何入手。
全新可视化技术:智能工业如何让劳动力更智能和更安全
全新可视化技术:智能工业如何让劳动力更智能和更安全
博客
博客
全新可视化技术:智能工业如何让劳动力更智能和更安全
可视化技术 (包括混合现实、增强现实和虚拟现实) 可以显著增强工人的能力,并建立更安全、更高产的生产过程。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 虚拟仿真技术的价值:助力制药行业数字化转型