精酿饮品正迅速成为全球饮料市场中一个重要且不断增长的部分。一些厂商已经多样化其产品以把握这一趋势,所有厂商都在寻找创造性的方法来提升品牌/产品知名度,更重要的是,吸引消费者。
在美国,小批量啤酒罐装已有约20年历史,这是一个持续快速增长的市场细分领域。
然而,转向罐装包装的趋势并不局限于美国,全球有数百家精酿啤酒厂正在进行转型。但这并非没有障碍。
通常,最低订单量超过150000罐,这持续节流阀了酿酒厂通过从瓶装转向罐装以经济高效地发展业务的能力。
长达1~2个月的交货期和购买过量罐装材料也意味着,直到现在,罐装精酿饮料还不是中小型酿酒厂的选择。
新的数字罐装印刷技术正在解决这些问题,开辟了一个全新的机会世界——不仅仅是对较小的酿酒厂而言。
事实上,凭借限量版调味或一次性季节性酿造,数字罐装印刷能够直接满足当今饮料的需求。
仅从成本角度来看,数字罐装印刷的成本大约是罐装标签印刷的1/15,后者通常作为从瓶装转向罐装的短期解决方案。