Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

远程支持为制造商带来的益处

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
远程支持为制造商带来的益处 hero image

工厂经理和技术人员的工作非常繁忙——他们不仅负责确保日常运营保持正常,还肩负着帮助提升生产和收入的任务。因此,当问题出现时(这是不可避免的),能够知道有随时待命的后备支持,全天候24-7,这一点至关重要。

从红色RDS服务器图标和线框数据,到HMI项目消失以及无法与PLC联机,有许多问题需要及时处理,以避免停机和生产延误。即使这些问题不被视为“关键”,越早解决任何麻烦,对每个人都更有利。

工厂经理不可能随时随地都在现场。但在许多方面,他们确实需要做到这一点。如今的制造工厂比以往任何时候都更高效,通常是连续运行的。这意味着有人需要随时监控——无论是在孩子的晚间足球比赛时、周末拜访朋友时,还是在睡觉时。

由于工业技能差距,许多制造商很难招聘到所需数量和技能的员工。一些工厂经理在组织内根本没有可以咨询的技能专家。

幸运的是,有专门为工厂经理提供宝贵专业知识、后备和支持的帮助——随时满足他们的需求。

我们提供多种支持解决方案,不仅可以让您的工作更轻松,还可以帮助您的公司每年节省数千USD。
远程支持:完美解决方案

制造工厂充满了复杂的系统和挑战。虽然 Google 和其他搜索引擎是寻找配方、查询宠物店是否营业以及购买鞋子的宝贵工具,但它们并不一定是关于独特工厂如何运作的高度技术性信息的可靠的来源。因此,当您的工厂出现问题时,参考互联网上的众多意见可能会让您走上非常错误的道路。

为什么要等到联系您的分销商或系统集成商?为什么要把事情交给运气?您完全可以像聘请顾问一样,获得专家技术人员和工程师的服务。远程支持正是如此:为您提供可靠的帮助,快速识别问题并实时排查解决方案。远程支持选项包括:

  • 电子邮件——用于不太紧急的问题
  • 即时电话支持——逐步解答故障排除问题
  • 故障排除文章和视频——类似 Google,但更好。在在线支持中心搜索常见工业自动化问题库,自行找到答案
  • 远程监控和应用支持——这是远程支持的附加层,允许远程工程师从非现场访问您的应用并自行解决问题

远程访问专家有诸多优势。您无需为不同班次的员工支付全职工资,任何人都可以随时拨打一个号码,您可以通过在线资源和工程师本人学习所有故障排除技能,最重要的是,这为您带来安心。

随时可用的补充协助带来的好处包括更高的工厂生产率、更高的故障解决效率,以及对工厂经理监督运营能力的更大信任。远程支持服务可以帮助您优化控制系统性能,提高 OEE 并降低维护成本。

考虑 TechConnect℠ 支持

Rockwell Automation TechConnect℠ 支持等计划可以让任何工厂经理因快速且成功地解决问题而成为“英雄”。

夜班有新员工还不具备完整的故障排除技能?只需给他们一个电话号码,无论有多少问题或疑虑都能拨打——他们将在大约 1 分 30 秒内与工程师通话。

不想在下班后花时间学习新的故障排除技能?享受专家团队随时待命、全天候为您提供支持的安心体验。

如果您希望鼓励员工在工作中培训和学习,我们的培训顾问计划可帮助补充您提供的成长机会。

别再为此失眠。别再依赖 Google。别再让停机时间发生在您的眼皮底下。探索 TechConnect℠ 支持合同所能带来的优势。请联系您当地的分销商或立即了解更多信息。

发布时间 2019年10月21日


Jessica Wiant
Jessica Wiant
Senior Product Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 远程支持为制造商带来的益处