Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

可持续性解决方案已就绪

通过 FactoryTalk® Energy Manager™ 应对关键的可持续性与能源挑战。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
日落时分的一组风力发电机

由于水、空气、天然气、电力和蒸汽(WAGES)成本的不断上涨、监管环境的不断变化以及对消费洞察准确性的需求,能源管理、监控和合规报告可能会面临相当大的挑战。随着可持续发展举措在全球范围内成为焦点,现在是时候仔细研究行业如何利用现有资源应对关键挑战了。让我们深入探讨一些关键挑战和潜在解决方案:

数据质量和可用性差

在整个价值链中获取高质量的初级数据可能很困难,尤其是对于规模较小的企业而言。没有数据的可用性、质量和情境化,许多公司可能会在实现可持续发展目标的过程中陷入停滞。

解决方案:利用数据采集技术可以提高数据质量和可用性,同时降低资源需求。工业 DataOps 已成为收集、情境化和访问数据以制定能源管理策略的关键技术。

不断变化且不一致的披露标准

要跟上快速发展的标准,需要专业知识,而解释可能仍然会有所不同。地区要求可能会迅速变化。您需要一个能够快速、轻松地提供最新信息的能源管理系统。

解决方案:为所有利益相关者提供能源数据访问权限,以实现协作、报告和分析,这将帮助您满足当地、州和全球标准的任何要求。

利益相关者参与

获取排放数据需要价值链各方的合作,但由于保密性和声誉方面的考虑,这可能会带来挑战。拥有一个高度安全、可扩展且具有用户级访问控制的数据平台,可以让您的能源应用在云端或边缘本地运行。

解决方案:同样,工业 DataOps 能够在一个高度安全且数据可访问的环境中托管任何供应商的应用,是取得成功的关键。可扩展的应用至关重要,而不是无法维护的自制解决方案。

资源限制

许多公司,尤其是中小型企业,在处理排放测量和报告、能耗指标和分析方面涉及的大量数据时面临困难。这可能会阻碍他们进行重大变革。

解决方案:使用用户友好的数据采集技术可以减少资源需求。寻找易于理解且仪表板清晰的应用。实施高级系统时,操作员不必是数据科学家。

与业务运营的整合有限

定制的能源管理解决方案(包括排放报告)通常未能完全融入现有业务运营,导致数据收集工作进展缓慢。

解决方案:更好地将能源和排放监测集成到业务流程中,可以简化脱碳过程。DataOps 平台能够完美地与您现有的系统集成,无需深度编码编程。这些应用,如 FactoryTalk® Energy Manager™,可在几天内部署,并在软件即服务(SaaS)环境中维护。

将可持续性作为竞争优势

采用可持续性实践和强大的能源管理系统可以作为竞争优势,提升品牌声誉并开辟新的市场机会。积极应对可持续性的公司不仅仅是在遵守法规——他们还将自己定位为市场领导者,吸引注重生态的消费者和合作伙伴。

“在 Conperio,我们深知驾驭复杂的可持续发展和能源管理领域需要尖端的技术和行业专业知识。通过利用 FactoryTalk Energy Manager 等先进平台,我们使客户能够实现对其能源消耗的实时可视化和控制,从而在整个运营过程中推动效率和可持续性,”Conperio Technology Solutions 总裁兼所有者 Ron Harrison 表示。该公司是一家系统集成商,也是 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 会员。

可持续发展的未来趋势

随着可持续发展格局的不断演变,几大新兴趋势将塑造能源管理和减排的未来:

  1. 人工智能(AI)和机器学习(ML):AI 和 ML 正在改变公司监控、分析和优化能源消耗的方式。这些技术可以预测能源使用模式,识别低效环节,并实时建议纠正措施。通过将 AI 驱动的分析与能源管理系统相结合,企业可以做出更明智的决策,减少浪费并提升运营效率。
  2. 物联网(IoT)集成:IoT 正在迅速扩展,越来越多的联网设备为整个运营过程提供实时数据。这种互联性允许更精确的监控和控制,使企业能够在细粒度层面优化其能源消耗。IoT 设备的使用还促进了预测性维护,减少停机时间,并确保设备以峰值效率运行。
  3. 分布式能源系统:分布式能源系统,如微电网和分布式能源资源(DERs),正随着企业寻求更高的能源独立性和韧性而受到青睐。这些系统使公司能够在本地生成和管理自己的能源,减少对电网的依赖并降低排放。通过整合太阳能和风能等可再生能源,分布式系统可进一步增强可持续性。
  4. 循环经济原则:向循环经济转型——即资源的再利用、翻新和回收——将在可持续发展中发挥关键作用。越来越多的公司正在采用循环经济实践,以最小化浪费并减少其运营对环境的影响。这一趋势将推动产品设计、材料采购和供应链管理方面的创新,所有这些都旨在减少碳足迹。
  5. 强化监管框架:随着各国政府和国际机构对排放和可持续性报告的监管日益严格,企业需要走在合规要求的前面。未来的监管框架预计将更加严格,重点关注透明度和问责制。积极采用可持续实践并投资合规技术的公司将更有能力应对这些变化。
  6. 企业社会责任(CSR)和投资者压力:包括投资者、客户和员工在内的利益相关者越来越要求公司展示对可持续发展的承诺。这种压力促使组织将企业社会责任(CSR)举措纳入其核心业务战略。能够展示可持续发展方面取得实质性进展的公司不仅能够满足这些期望,还能吸引投资并提升其市场地位。
  7. 可持续发展中的数字孪生:数字孪生——物理资产的虚拟复制品——正被用于实时建模和优化能源使用。通过模拟不同场景,企业可以识别最高效的能源实践,并在实际应用前预测变更的影响。这种方法降低了风险,并支持可持续发展工作的持续改进。

除了这些挑战之外,NOₓ、CO 和 O₂ 的高精度测量对于减排也很难进行监测、验证和报告。然而,Rockwell Automation 提供了 Software CEM® 软件,这是一种连续排放监测系统(CEMS),可帮助测量和报告受监管的排放,以实现对环境指令的合规性,无需昂贵的硬件型 CEMS。结合我们的工业 DataOps 平台、FactoryTalk® DataMosaix™ 和 FactoryTalk Energy Manager 应用、其他软件解决方案和自动化系统,还可进一步提升能源管理、排放监测和报告,实现净零排放。

这些趋势代表了能源管理领域可持续性的尖端。通过保持信息灵通并适应这些进步,企业可以实现当前的可持续发展目标,抓住机遇,并帮助保护其运营免受新兴风险的影响。

通过协作、技术进步和对可持续发展的承诺来应对这些挑战。迈出实现可持续发展目标的下一步。注册我们的网络研讨会,赋能可持续制造:揭示 FactoryTalk Energy Manager 与 Conperio 的强大功能,并安排与我们的专家进行个性化咨询。我们可以帮助您将可持续发展挑战转化为增长和创新的机会。

在此处了解有关 FactoryTalk Energy Manager 的更多信息 。

有关 Conperio 的更多信息,请访问我们的合作伙伴定位器。

在此处了解有关 Rockwell Automation PartnerNetwork 计划的更多信息。

FactoryTalk Energy Manager 应用程序
FactoryTalk Energy Manager 应用程序
FactoryTalk Energy Manager 应用程序
可扩展能源监测方法助力提升效率,识别能耗削减机会并加速数字化转型。
了解更多

发布时间 2024年10月2日

主题: Drive Sustainability Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Sustainable Solutions Smart Manufacturing Sustainability FactoryTalk Energy Manager
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 可持续性解决方案已就绪