Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

重振您的运营

现代 HMI 技术助力数字化转型的 6 种方式

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
操作员在 OptixPanel 上使用 FactoryTalk Optix 软件

在当今的数字化环境中,企业必须利用新技术进一步推动创新、简化运营并提升业务灵活性。人机界面(HMI)的目标是创建一个直观、易于操作员理解的界面。HMI 的设计可以增强灵活性、提高生产力并简化故障处理。

设计人员需要 HMI 工具来帮助他们快速创建解决方案,并为操作员提供可视化工厂车间数据的方法,同时使整个企业都能使用这些信息。在本文中,我们将探讨可视化软件和 HMI 技术通过开放、灵活的解决方案协助数字自动化转型和振兴运营的六种方式。

通过现代 HMI 赋能数字自动化转型

技术进步在 HMI 的发展中起到了重要作用。由此,我们看到了基于触摸的界面和改进的数据访问带来了更友好的用户体验。最近的发展是将 HMI 与自动化和工业物联网(IIoT)集成。这种集成实现了更高效的 M2M 通信、远程监控和整体控制。

未来的 HMI 将实现人工智能(AI)和机器学习(ML)的无缝集成。智能设备和应用程序将预测用户需求,适应用户偏好,并基于数据分析提升用户体验。随着 IIoT 的发展,HMI 将在管理和控制互联设备方面发挥关键作用,提供统一且连贯的用户体验。

推动更互联的未来

技术和自动化正在推动新一代制造业的发展,所有角色都将从新技术中受益。

利用数据进行实时决策能力始于基于互操作性和开放性构建的可视化,这种可视化极易使用,您的操作员可以直接使用以其首选语言、区域设置、日期和时间格式及样式自动呈现的 HMI 开展工作。通过 FactoryTalk® Optix™ by Rockwell Automation,HMI 开发人员能够为操作员提供直观的用户体验,最大限度减少培训需求。

了解有关 FactoryTalk® Optix™ 产品组合的更多信息

使用 FactoryTalk® Optix™,用户可获得以下优势:

  • 通过实时协作加速开发
  • 通过云端或本地服务器托管的集成代码库实现集中式源管理
  • 可随时随地访问 HMI
  • 通过 Web 浏览器访问设计工具
  • 远程部署 HMI 应用程序

随着 HMI 的持续发展,人机之间的障碍将不断缩小,引领我们迈向更加互联、赋能的未来。

促进协作式设计环境

现代 HMI 工具提升了效率。可见性不足会导致难以跟踪进度、识别更改方及理解更改原因。新的 HMI 软件工具在协作设计环境中提供全面的项目可见性,将设计人员与快速、明智决策所需的及时、相关信息连接起来。HMI 与基于云工具的无缝集成,使团队能够远程设计和部署应用程序,并在生产环境中无缝实施更改或更新。

FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品,一个专为开放性和灵活性而设计的软硬件平台,为您的人机界面和工业物联网解决方案开启新的可能性。
了解更多
云网络图标

云赋能您的员工队伍

通过添加用户、启用项目访问以及一键开启新软件,重新构想效率,并可即时扩展以满足需求。

群组管理图标

连接您的设计团队

使用始终保持最新且可通过 Web 浏览器轻松访问的软件和项目内容,直观协作,释放团队的全部潜力。

最大化图标

抓住新的增长机会

利用最新的数字自动化功能,更快地进行设计、完善和创新,从而打造更优的系统并更快推向市场。

集中式存储库集成优势

基于云的设计工具可以无缝集成到集中式存储库中,允许多个用户进行更改并合并更改。这种集成还有助于识别和解决潜在的重复问题。集中式集成使团队能够轻松识别谁进行了更改,并在设计工具中访问单个组件以及整个应用程序的不同版本。这使 HMI 开发人员能够与客户互动,促进应用程序构建,分享想法,交换代码片段,排查解决方案,评估对象和演示应用程序,并通过共享的集中式存储库进行操作。

集成 HMI 设计工具的另一个优势是能够创建存储在集中式代码存储库中的可复用代码库。经过现场验证的性能使这些代码模块成为设计人员的宝贵资源,设计人员可以将其拖放到代码块中,并围绕它们构建应用程序功能。

增强操作员

远程访问维护工具在赋能操作员方面发挥着关键作用。它们允许及时标记问题并通知维护工程师。根据复杂性,问题可能通过内置聊天工具解决,例如 Rockwell Automation 提供的 FactoryTalk® Remote Access™,操作员描述问题时,维护人员提供潜在解决方案。有些问题可能需要升级,通过 HMI 工具中的远程访问,维护工程师可以查看操作员的屏幕。这种协作使他们能够远程进行必要的更改。对正在运行的应用程序进行的任何维护相关更改都会保存在云存储库中,确保应用程序运行的是最新版本。

一体化解决方案

从 HMI 硬件到软件,FactoryTalk® Optix™ 产品组合等全面解决方案使开发人员能够简化操作并优化流程。它不仅节省时间,还节省预算,因为开发人员可以在一个旨在协同工作的环境中统一各种流程。

在许多行业中,人们都在寻找完整的端到端 HMI 解决方案,该解决方案应包含软件平台、硬件选项和远程访问解决方案,以解决他们的所有日常问题。单一的端到端解决方案具有明显优势。

端到端解决方案的优势包括:

  • 对单个项目从头到尾实现完全可见性
  • 仅使用一家供应商即可降低成本
  • 通过设计为协同工作的软件和硬件产品实现一致的可靠性
  • 提升灵活性和可扩展性
  • 改进数据洞察
  • 提升客户体验

立即实现您的 HMI 愿景

现代 HMI 应具备灵活、直观和经济实用的特点。HMI 需要让操作员以最小的努力查看整个过程。但真正的现代 HMI 远不止于将操作员与工厂车间控制系统的数据连接起来。

当今的数字化格局不会为任何人停留,制造业社区的成员要么加入其中,要么被甩在后面。进步永无止境,为了保持相关性,我们必须适应并拥抱最新创新。各组织正在利用技术进一步推动创新、简化运营并提升业务灵活性。

OEM 和系统集成商可以通过利用和变现其自动化解决方案提供商提供的基于云的连接服务来调整其业务模式并创建新模式。像 Rockwell Automation® 这样的制造商在为企业提供端到端解决方案方面处于领先地位,这些解决方案赋能企业实现创新和灵活性。他们最新推出的 FactoryTalk® Optix™ 产品组合,提供了一个开放、可扩展的 HMI 可视化平台,并提供多种选项。有关此最新产品的更多信息,请访问网站。

FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
了解更多

发布时间 2024年7月26日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation FactoryTalk Optix Human Machine Interface FactoryTalk Remote Access
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 重振您的运营