Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

降低E-house设计中的风险

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
夜间的发电厂

在管理多个供应商并满足更紧迫的项目截止日期的同时,为电子房屋增添更多智能化功能并非易事。但这是您和许多其他 EPC 目前必须面对的挑战。

这就是为什么越来越多的 EPC 转向智能一体化电力系统,该系统将电气和过程控制系统整合为一个解决方案。

统一的电气和过程控制系统可以降低您在设计和建造电子房屋时的风险。它可以将您必须合作的供应商数量从四个或更多减少到一个。反过来,这可以减少您的设计时和成本。它还可以减少供应商之间的潜在沟通不畅,从而避免代价高昂的集成挑战。

此外,统一的系统允许您从硬接线方法过渡到网络化方法。这可以降低您的材料、人工和文档成本。

当然,统一和数字化的系统也为您的客户带来了显著的好处。它为他们提供了一个用于控制、可视化、存档和报告的系统。它还允许他们从智能电气设备 (IED) 获取实时数据,以帮助运营和维护人员做出更明智、更快速的决策。

但在迈向智能一体化电力系统之前,请确保您找到具备正确技术和经验的供应商来实施该系统。

找到合适的合作伙伴

在某些情况下,已经为您提供过程控制系统的自动化供应商可以直接扩展其角色,提供统一的电气和过程控制系统。

...越来越多的EPC正在转向智能一体化电源系统,将电气和过程控制系统整合为一个解决方案。

但如果供应商没有这方面的经验,找到有经验的供应商就很重要,而不是将其作为首次项目。毕竟,一些有实施智能一体化动力系统经验的供应商已经帮助 EPC 将项目成本降低了25%以上。

这种节省可以通过降低安装成本、调试和启动时间以及工程文档来实现。例如,不是使用多导线电缆单独连接每个组件,而是通过一根以太网电缆连接所有组件。此外,能够集成第三方产品并减少接口的有经验供应商,还可以将系统包装成本降低15%,相较于“现场建造”的电气室。

您选择的供应商还应熟悉最新的通信协议。他们应能够通过 IED 使用 IEC-61850 和 EtherNet/IP,为客户提供设备和运行状况的实时数据访问。

安心无忧

您面临的风险太多,无法坚持使用传统的多供应商方法来设计和开发电气室。与合适的合作伙伴合作,您可以使用智能一体化动力系统,自信地按时、按规格和按预算交付更智能的电气室。了解有关智能一体化动力解决方案的更多信息。

发布时间 2018年8月27日


Bruce Hall
Bruce Hall
Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 降低E-house设计中的风险