Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

Pettit National Ice Center提升可持续性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
佩蒂特国家冰上中心的速滑运动员

竞争就是精确性。

对于精英运动员来说,差距可能小到不到1″或0.01″,这就可能意味着胜负的差别——站上领奖台还是淹没在人群中。

在工业领域同样如此,新技术可能意味着高效与低效——是否具备生产力。

精确性是 Pettit 国家冰上中心 的首要关注点。精确的冰面、空气温度和湿度对于速度滑冰运动员的巅峰表现至关重要。

Rockwell Automation 的最新升级使我们能够生成和管理这些理想条件,同时以更环保和更具经济可持续性的方式运营。

支持精英训练和社区滑冰

我们是一家复杂的设施,必须不断调整以满足各种用户的期望,从娱乐到竞技。

除了速滑专业外,我们每年还迎接超过425000名访客,为冰球到花样滑冰等各种项目创造理想的冰面和空气条件。

随着专业化程度的提升,能源成本也随之飙升。我们的技术无法快速响应不断变化的用户需求,并且需要现场编程。作为社区资产以及来自世界各地运动员的训练场地,我们的长期可持续性成为了一个担忧。

迁移带来即时收益

我们需要一种解决方案,既能满足我们对精度、可持续性和灵活性的目标,也能实现远程且安全的访问。

在Rockwell Automation的实物产品捐赠和专家指导下,我们从过时的技术迁移到了PlantPAx分布式控制系统。通过新的可视化和配方管理,以及远程访问、能源监视/管理和诊断/报警,我现在可以:

  • 精确编程我们所需的冰类型及所需时长——可提前30多天
  • 监视并减少能源使用
  • 在我的移动设备上接收警报,实现远程诊断和故障排除

高效的建筑对于节能至关重要。现在,我可以在两套对立系统之间保持理想平衡(一套用于加热空气和管理湿度水平,另一套用于冷却冰面)。能够持续调节空气和冰的温度,减轻了压缩机的负载,并使泵速降低。一切都更加高效。

精确控制与领先技术确保卓越

我原本预期会有显著的节能效果,但我们取得的成果令我惊叹。

通过新系统,我们每年减少了1000000kW的用电量,每年节省USD90000.00。

新闻报道:Pettit国家冰上中心庆祝成立25周年。
 

这些成果对我们至关重要,因为它们使我们能够将节省下来的资金投资于更新25年历史的设施中的设备和机械系统,再次将重点放在提高效率和精度上。

“后台”中的一切都不会被普通的滑冰者、曲棍球运动员和跑步者注意到,但他们确实会欣赏高质量的冰面和宜人的空气温度。

我很高兴能够在任何地方监控和管理中心的工厂系统:在工作、在家,或在韩国平昌。

 


 

2022年1月更新:

在我们准备举办2022年美国奥运会长跑队选拔赛之际,Rockwell Automation系统继续成为我们的重大变革者。它确实使我们的能耗保持在非常可预测的年度水平,这有助于我们年复一年地将更多资金投入到运营预算中。我们通过设定点实现的精度水平使我能够针对每个单独的冰上运动达到非常具体的条件。所有冰上运动都需要不同的冰面和空气温度。美国短道速滑队委托我们尝试模拟他们在2022年奥运会上在北京遇到的场馆条件。这将通过在类似的环境中滑冰为运动员的成功做好准备。

发布时间 2018年1月31日


Paul Golomski
Paul Golomski
Facility Director, Pettit National Ice Center
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left Pettit National Ice Center提升可持续性