您现有的 HMI/SCADA 系统仍在运行关键操作,但新的需求正在出现。您可能需要更丰富的报告、边缘数据采集、第三方设备连接、远程支持或企业分析所需的数据。FactoryTalk® Optix™ 可在您当前系统的基础上添加这些功能,帮助您实现现代化,无需更换现有可用系统。
FactoryTalk® View SE + FactoryTalk Optix
FactoryTalk View SE 依然是大型 HMI/SCADA 应用、PlantPAx® 系统和基于 Windows 的集成系统架构的可靠基础。对于许多组织而言,它仍然是实现监控可视化、报警、系统级控制和操作员交互的理想平台。
随着运营团队希望更充分利用系统中已有的数据,FactoryTalk Optix 可与 FactoryTalk View SE 协同使用,以支持新的数字化、报告、边缘和连接用例。这使用户能够扩展现有的 FactoryTalk View SE 部署,无需更改核心监管系统或中断既有的操作员工作流程。
例如,FactoryTalk Optix 可用于创建 PDF 报告、基于实时或历史数据构建仪表板、通过 ODBC 连接本地或远程数据库,并与更高级别系统共享信息。它还可通过采用 MQTT 等协议的可扩展部署引入边缘功能,同时通过 OPC UA 信息建模支持数据情境化。
FactoryTalk Optix 还可通过内置驱动程序支持第三方设备通信,支持包括 Modbus、西门子、三菱、欧姆龙、Beckhoff 和 CODESYS 在内的常见工业自动化协议,从而扩展连接选项。当需要远程支持时,与 FactoryTalk® Remote Access™ 集成可帮助以安全方式远程维护项目、排查系统并远程支持设备。
因此,FactoryTalk Optix 并不会取代 FactoryTalk View SE 的价值,而是为机器制造商、系统集成商和最终用户提供了一种实用方式,可在现有 HMI/SCADA 投资基础上增加新的报告、边缘、连接和远程访问功能。
了解 FactoryTalk Optix 如何扩展 FactoryTalk View SE 的更多信息,请访问Rockwell Automation Knowledgebase(需登录并拥有 TechConnect℠ 访问权限)。
PlantPAx + FactoryTalk Optix
PlantPAx 依然为过程应用提供经过验证的集成 DCS 平台,结合可扩展的系统架构、基于控制器的过程策略和一致的操作员体验。随着过程系统通过新增成套设备、设备或单元操作扩展,应用可通过在靠近过程的位置增加本地操作员界面,同时保持与更广泛 PlantPAx 系统的一致性,从而获益。
自 PlantPAx 版本 5.40 起,OptixPanel™ 或配备 FactoryTalk Optix Runtime 的 ASEM 6300 IPC 可作为 PlantPAx 系统内的连接现场操作员界面添加。这为用户提供了专为本地可视化和设备级交互设计的选项,同时保留 PlantPAx 系统架构和监管操作员环境。
FactoryTalk Optix 还可利用 Rockwell Automation 过程对象库中的增强型操作员面板和通用过程对象,帮助为需要在成套设备、设备或现场级别简化交互的操作员打造更一致的体验。
通过这种方式,FactoryTalk Optix 通过将可视化扩展到本地现场面板应用,补充了 PlantPAx 的功能,而不会改变 PlantPAx 作为核心过程控制系统的角色。
了解有关FactoryTalk Optix 与 PlantPAx及 Rockwell Automation 过程对象库的更多信息。
PanelView™ Plus + FactoryTalk Optix
PanelView Plus 依然是许多机器制造商和最终用户值得信赖、易于使用且广泛部署的操作员终端。在许多应用中,它仍然是可靠、功能齐全的操作员终端,可持续多年为操作员提供服务。Rockwell Automation 还计划推出 PanelView Pro 系列,作为无需转换工具的轻量级迁移方案,以帮助确保该平台的长期可用性。然而,随着需求变化,您可能需要增加本地数据存储并与更高级别系统共享、支持仪表板或报告,或实现远程维护和故障排查等功能。
满足这些新需求的经济实用方式,是在现有操作员终端旁增加运行 FactoryTalk Optix 的无显示边缘设备。OptixEdge™ 是一款紧凑的独立边缘设备,内置 FactoryTalk Optix Runtime 授权,可轻松收集、分析、存储和共享机器数据,同时保留现有 PanelView Plus。对于基于 Logix 的系统,Embedded Edge Compute 提供了基于机架的选项,将类似的边缘数据采集和处理能力更靠近控制系统,同样内置 FactoryTalk Optix Runtime 授权。无论采用哪种方式,机器制造商和最终用户都可在不更改操作员终端、不显著中断操作员工作流程、也无需进行全面更换数据库的情况下,为现有部署增加现代边缘、连接和数据管理功能。
OptixEdge 和 Embedded Edge Compute 还可支持 FactoryTalk Remote Access,在需要时为远程支持、维护、更新和故障排查提供安全选项。
了解有关OptixEdge和Embedded Edge Compute的更多信息。