为您推荐
在穿越无尽宇宙的星际旅行中,U.S.S. Enterprise 的船员从未担心过空间限制问题,但对于您的控制系统来说,遗憾的是,您并没有无限空间的奢侈条件。
您必须不断探索在这些限制条件下工作的方式,并考虑如何同时保持低成本和高性能,以努力保持系统效率。
在探索控制系统柜有限空间时,请考虑多种方法,以帮助在这些限制条件下提升系统性能。
空间限制挑战
您不会把星际飞船 Enterprise 停在飞机库里,那么为什么要把控制系统塞进一个太小而无法容纳它的柜呢?
控制柜空间有限,这一直是个问题。幸运的是,控制器不断发展,以满足客户需求。新控制器中嵌入的以太网端口和更大的容量以及高性能优势,使您可以在控制系统中使用更少的控制器。最终结果是:柜中有更多空间。
增强型输入/输出模块让您每个模块可接入更多设备,从而简化硬件。这使您可以在系统中使用更少的模块。这样,您可以在机架和柜中获得更多空间。
更纤薄的电源使您能够缩小机架的整体占地面积,从而释放出更多空间。减小系统的整体物理宽度有助于避免破坏最小安装间距,或因尺寸问题导致机架以不受支持的方向安装。您甚至可以有空间进行扩展。
而冗余电源电缆采用 90 度角设计,可使机架更靠近柜后部。
有条理且高效
我们编织的网络多么错综复杂!如果星际企业号飞船驾驶舱所需的所有布线都没有以高效的方式整合起来,你能想象会出现什么问题吗?
Tribbles 不会成为船员们的唯一麻烦!在您的控制系统柜内同样如此。例如,新的冗余布线选项为冗余机架提供了更明确、更高效的供电方式,从而使系统安装更加有序。
纤薄型电源选项同样让您能够构建更高效的系统,因为所需空间更小,输入/输出整合能力也更强。增强型输入/输出模块可通过更快的响应时间帮助您获得更佳结果。由于执行时间更快,它们还带来更高性能的控制和更高精度。更准确的控制带来更有条理、更高效的系统。
成本问题
从控制器、输入/输出、电源到冗余电源电缆,您可以通过多种方式节省控制系统中的空间。
您的任务是前往任何控制系统都未曾涉足的领域……
发布时间 2016年6月27日