Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过单一界面展望工业IT的未来

IT 基础设施的差异可能会限制 IPC 和 HMI 的功能,但 DX 是否能在应用层面上解除智能界面的限制?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一只男子的手拿着手机

我们每天都在关注未来,并随身携带智能手机,因此很容易想象工业领域中人机界面(HMI)的未来。智能手机的触摸屏玻璃面板提供了如此多的功能,以至于我们只能使用其潜力的一小部分。单一玻璃面板几乎可以提供无限的灵活性和功能性。但是,我们访问和与智能手机和平板电脑的交互方式远远超出了工业环境中大多数屏幕的功能。

工业界需要迎头赶上,以满足消费者技术用户的期望——而所有工业员工都是消费者技术用户。

这引发了两个直接问题:

1.     为什么工业环境中的屏幕不能像我们的手机或平板设备那样功能齐全?

2.     为什么我们不能在工业环境中的机器上使用自己的设备?

要回答这些问题,需要对单一玻璃面板背后的内容进行一些解读,并对数字化转型前(pre-DX)工业环境中的数据线索进行一些解构。我使用“pre-DX”这个词,是因为对于在这一过程中处于领先地位的公司来说,工业领域实现智能手机般功能的现实要近得多。

 

是什么阻碍了我们?

要讨论工业屏幕后面众多不同的 IT 架构以及各自的比较优势(按行业和应用划分),需要花费一些时间。同样,软件环境和要求也是管道,应该以支持和满足应用特定需求的方式来使用。就我们在此的目的而言,工业环境中 HMI 背后的数字基础设施极其多样——但为什么这会大大限制其能力呢?

对于这个问题,智能手机可能是最好的例证。我们口袋里的计算机的能力基本上取决于两件事——设备的计算能力,以及它与其他具有计算能力设备的连接。在工业环境中,HMI 的能力问题也可以用同样的方式来分析——设备本身是否具有计算能力?它是否连接到其他具有计算能力的设备、网络(或云环境)?

目前,在大多数工业环境中,这两方面的考虑都存在局限性。也许 HMI 的计算能力有限,因为它在恶劣环境中运行。可能温度过高,或者外形尺寸过小,无法通过风扇冷却计算机。可能是液体、灰尘或振动造成的恶劣环境。或者连接性可能受到安全影响的限制。系统是否与有用的上下文信息(如业务软件和 IT)隔离?是否可以远程访问,是否应该?

或者,应用程序可能需要在一个根本无法接受传统 IT 可用性水平的环境中运行。如果计算能力下降几秒、几分钟或几小时,这对业务会有什么影响?

 

未来,从今天开始

这些考虑因素,以及其他许多因素,包括沉没成本和投资周期,意味着在大多数情况下,工厂中的 HMI 不如工人随身携带的手机灵活、方便和强大。但情况并非总是如此,我们期望未来我们所使用的任何屏幕都能达到类似的灵活性,这一天已经非常接近。

事实上,从运营角度来看,克服我所提到的挑战的技术已经存在。在某些情况下,它已经在使用。要了解支持最新软件、实现远程操作的工业计算产品,请查看ASEM 6300 系列。该系列提供的工业计算产品可以执行 AI、实时分析、历史数据、数字孪生、设计软件等功能。它在需要的地方提供计算能力,无论是在恶劣环境(或良好环境)中,几乎可以完全控制几乎所有可想象架构所需的规格。

与工业 4.0 的许多方面一样,未来已经到来,但它并未得到普遍应用或均匀分布。数字化转型正是揭示工业环境未来的核心。运营技术的人员、系统设计者以及将解决方案应用于带来我们在消费者环境中所期望的灵活、数据驱动功能的人员的创新力都至关重要。没有数字化转型方法、升级系统和商业模式的战略,未来将对大多数工业过程来说遥不可及——尽管每个工人都将未来装在口袋里。

 

灵活、智能、赋能的未来

为了保持竞争力并在未来蓬勃发展,任何工业企业都必须进行数字化转型,这一点至关重要且不可避免。这并非新发现,显然,工业领域所需的数字化转型正在进行中。分析机构 IDC 预测,2023 年数字化转型支出将达到 USD2300000000000,并且“离散制造和过程制造将在整个预测期内实现最大的数字化转型支出,占全球总支出的近 30%”。同一报告还指出,在离散制造和过程制造领域,“领先的数字化转型用例——为支持计划目标而进行的独立资金投入——包括自主运营、机器人制造和根本原因分析”。

因此,透过单一玻璃面板看到的未来已经到来,并且正在迅速进入工业应用领域。请确保您的数字化转型战略包括让 HMI 像智能手机一样实用,这是一项开启灵活、智能和赋能未来的核心能力。

如果您想了解更多关于工作场所 HMI 未来的信息,请查看ASEM 6300 系列,了解如何彻底改变您的工作方式。

发布时间 2020年7月9日

主题: Management Perspectives

Bart Nieuwborg
Bart Nieuwborg
Rockwell Automation EMEA 可视化产品经理
Bart Nieuwborg 在工业自动化领域拥有丰富的经验,是可视化和图形用户界面设计领域的专家。他于1996年加入 Rockwell Automation,曾在现场服务、培训、市场营销和业务管理等多个岗位任职。Bart 目前负责管理 Rockwell Automation EMEA 地区的可视化业务,涵盖 SCADA 软件、操作员界面、工业计算机和瘦客户端基础设施业务。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过单一界面展望工业IT的未来