Loading
博客 | 工业自动化与控制
Recent ActivityRecent Activity

借助 Logix Designer SDK,轻松实现可扩展性

将软件工程实践引入您的工厂车间,以自动化工作流程

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
三名专业同事正在查看桌面屏幕

将 Logix Designer 软件开发工具包 (SDK) 与 Studio 5000 Logix Designer® 配合使用,可让用户自动化许多 UI 功能。Logix Designer SDK 解锁了此前受限于手动工作流程的效率潜力,从而减少了人工工作量,同时提升了设计、测试和部署的速度。这包括支持的文件系统操作、SD 卡存储和加载功能、控制器设置更改,以及在线和离线更改标签值。深入了解一个受益于使用 Logix Designer SDK的用例。

情景一名工程师正在领导一项改进项目,在其工厂内执行全区域控制器升级。该区域包含30个单元,每个单元配备6个不同的 Logix 控制器。新的安装基础将采用主要版本35的 ControlLogix® 5580 处理器。升级后的项目副本必须存储在所有SD卡上。控制器还必须按正确顺序设置为远程运行模式,以避免互锁跳闸。

挑战

在单个控制器上执行此迁移很简单,但在大规模应用时,可能需要相当长的时间。下载错误的项目文件、忘记将项目加载到SD卡,或以错误顺序启用远程运行模式,都可能导致人为错误。

Logix Designer SDK 解决方案

图表显示了使用传统工作流执行单元升级所花费的时间(左侧)和使用 Logix Designer SDK 执行升级所花费的时间(右侧)

(左,手动)

(右侧,脚本化)

Studio 5000 Logix Designer
戴眼镜的男性看着电脑屏幕并在键盘上输入
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 在无缝配置、编程和维护控制系统中设备的同时,支持生产力提升。

了解更多

图 1

(左,手动):使用传统工作流程执行单元升级所花费的时间。X 代表因人为错误导致的错误配置。
(右,脚本化):使用 Logix Designer SDK 执行升级所花费的时间,包括用于创建脚本的初始时间投资。

图 1 展示了示例场景下的时间节省效果。对于六个控制器,工程师通过利用 Logix Designer SDK 节省了 50分钟(每个控制器每次升级预计节省 20分钟)。工程师还避免了在工作中纠正两个错误,例如将错误的项目文件下载到控制器。

虽然六个控制器看似数量不多,但现在所有 30 个单元的时间节省都被相应放大。使用传统 Studio 5000 Logix Designer UI,总劳动时间为 140 × 30,即4200分钟。而现在,劳动时间仅限于创建脚本的初始投资90分钟,因为该脚本可在每个单元上以相同方式执行。

注意:结果会因所需操作的复杂性和规模而有所不同。

结果

通过创建一个脚本来遍历控制器列表并执行所有必需的操作,初始时间投入可能会更长,但随后能够显著节省时间。此外,Logix Designer SDK 通过将人为错误限制在脚本的初始编程阶段,而非每一次的人工操作,从而实现一致性。Logix Designer SDK 的真正优势在于能够将这些收益扩展到数十个或数百个控制器上,实现脚本的重复利用。少量前期编码的投资回报立即显现。

本用例展示了 Logix Designer SDK 如何将流行的软件工程实践引入工业自动化。Studio 5000 Logix Designer 软件配置任务传统上是手动完成的。Logix Designer SDK 中提供的工具,使用户能够利用软件的应用程序编程接口(API),将手动、重复的任务转变为自动化工作流程。正如本用例所示,节省的时间是即时且显著的。Logix Designer SDK 的功能(如示例代码、标准库、文档和调试工具)可帮助入门级程序员将 Studio 5000 Logix Designer 的功能提升到新水平。

发布时间 2023年8月4日

主题: Integrated Architecture Software Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 使用 Logix Designer SDK 轻松实现可扩展性